详情页
首页>资料大全>企业资讯
智能汽车 注定是IT巨头统治汽车厂商
中关村在线    发表于   2014-09-05

    IT想要颠覆汽车,汽车永远瞧不起IT,汽车领域这种对喷的论战已经持续了两三年了。

    那,你有没有仔细想过,IT拿什么来颠覆汽车?汽车又凭什么瞧不起IT?IT也许会说,老子有互联网思维!别扯淡了,汽车瞧不上你IT就是因为你这个互联网思维。

  所谓互联网思维,说到底就一个字:攒。当年有联想戴尔攒电脑,现在有小米三星攒手机。特斯拉虽然不是在攒汽车,但是从电池到系统,再到充电桩,特斯拉已经把攒的意义扩展到了汽车零部件以外。



    所以,一向以技术独立自主为傲的汽车制造商,自然看不上这种拿来主义。但是,毛主席曾经教导过,哪里有压迫,哪里就有反抗!于是,在苹果谷歌们成功的将自己的智能汽车设想推销给全世界之后,传统汽车厂商忽然发现,自己要按照IT巨头们的设想来制造汽车了。

    不就是给汽车加几个芯片么?说干就干!但是俗话说得好啊,龙生龙,凤生凤,老鼠的孩子会打洞。当谷歌的无人驾驶汽车已经开始上路的时候,奥迪奔驰沃尔沃们,还在由驾驶员小心翼翼的测试着它们的自动驾驶。

    为什么?我觉得我们应该明白一个道理,基因这东西还真不是你说想买就能买。那么怎样才能把智能的基因输入到汽车里呢?

  我相信,只有在一个大的国家里才能诞生智能汽车。

    为什么?不是咱们自夸,有一句话叫治得了中国就能治得了世界。智能汽车的实验,要经过足够丰富的实际道路来考验。从人口密度,从道路类型,从气候覆盖,甚至从突发路况来看,全世界也就中国和美国能够满足这些条件。

    同时智能汽车的研发必须由IT巨头主导。什么是智能?智能就是运算,智能汽车就是一台拥有强大运算能力的机器。智能汽车可以不考虑操控,可以不考虑速度,但是一定要考虑运算。而能够支持运算的,只有操作系统。操作系统在谁的手中?在苹果,在谷歌,在微软,在思科,在IBM,甚至在华为,在小米的手中。

    顺着操作系统往下看,支持这些操作系统的硬件巨头们,同样来自IT企业,从INTEL到AMD,从ARM到NVIDIA,奔驰宝马和谷歌微软谁更有能力去驾驭这些动辄数十亿的晶体管

    而这些巨头都有一个共同的特点:全部来自于美国和中国。

    就像当年苹果用触摸屏取代了按键一样,智能汽车一定要寻找到全新的人机界面。毫无疑问,这项任务,也只有IT企业能够完成。显而易见,在汽车厂商提供给我们的答案中,不管是触摸屏还是HUD,甚至是方向盘,都不能很好的胜任智能汽车的人机交互工作。因此只有在解决这个问题之后,智能汽车的发展,才会步入一个全新的阶段。

    估计会有人不爽了,说你丫这BB老半天,你让传统汽车厂商干嘛去?很简单啊,跟着IT厂商干啊,老老实实按照人家系统的标准去造车就好了。不过,我估计汽车拥趸们该急了,老子就不跟你们丫IT的干,老子自己干!

    好啊,这个时候,就该小米这种厂商大展拳脚了。操控一般,性能一般,但是拥有超强的运算和完美的人机界面,更关键是它还很便宜很环保。当这样的一辆车出现在市场上之后,你是不是马上就想起了当年的iPhone,它电池不耐用,外壳不经摔,但是它拥有超前的运算和完美的人机界面。后面的事情我想就不用说了吧,诺基亚和日系厂商你们受苦了。

    嗯,还有后一个问题:安全。“我的车被黑了怎么办?这事关人命!”首先我劝你嘘嘘一滩照照自己影,值不值得黑客去黑你?其次,实在不放心你就装个卡巴斯基啥的啊,毕竟你的车也有操作系统了。

    当然,你现在应该明白了,你的车就是一个标准的移动PC。PC的系统有两个,一个是维持硬件运转的BIOS系统,一个是维持软件运算的操作系统。车也一样,ECU等于BIOS,操作系统只负责影音、通讯和软件的运算。除了当年的CIH病毒,还没有哪位黑客能够轻易攻入BIOS。

    OK,请问传统汽车厂商有什么能力来主导智能汽车的时代?当然,你可以不踏入这智能汽车的领域,依然做机械性能,做操控感受,这同样很迷人。但只要进入,请你们遵循IT的发展脚步。 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 晶体管 云汉芯城 Digikey Mouser

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续