详情页
首页>资料大全>企业资讯
引领尖端科技 LG实现4K OLED电视商业化
中关村在线    发表于   2014-09-05
    近日,LG宣布开始销售世界上台4K(3840 x 2160)分辨率OLED电视。这款电视分为77英寸屏幕和65英寸屏幕(型号分别是77EG9700和65EC9700),拥有目前先进的显示技术:由有机发光二极管组成的超高清画质曲面面板。LG 4K OLED 电视凸显了OLED与传统显示技术相比所具有的优势,提供了令人惊叹的观赏体验。简单地说,它是电视的未来。

    LG 4K OLED 电视使用了由LG Display公司研发的先进面板,该面板运用了LG获得专利的四色像素WRGB技术。3300万个子像素共同作用,生成了栩栩如生的色彩和极大的对比度,观众会觉得仿若观赏真实的物体。自身发光的像素的色调更加丰富、更加明亮、更加自然,确保黑色更深沉,同时反应速度很快,使得电视呈现动态画面时毫无瑕疵,不会闪烁或模糊。

LG 4K OLED电视

    “LG 4K OLED电视是技术成就的峰,也是一个新的典范,将会改变下一代电视市场的动态。”LG黑色家电事业部总裁兼CEO Hyun-hwoi Ha说道,“下一步变革就是显示技术,OLED将在重塑行业方面发挥重大作用。我认为4K OLED是真正的游戏规则变革者(Game Changer),对此我充满信心。”

    LG 4K OLED电视纤薄的曲面屏幕由一个流畅的树叶形支架支撑,既充满电影屏幕特色,也非常时尚。为了安装的灵活性,65EC9700和77EG9700也可以挂在墙上。LG多频道超级环绕声系统(ULTRA SURROUND)提供的音响效果也不会辜负电视的出色画质。ULTRA SURROUND是与著名的音响专家Harman Kardon共同合作设计,营造出丰富、细致的环境,进一步提升了观众的参与感。

基于webOS平台开发

    LG 4K OLED电视荣获了本年度消费电子展(CES)的创新奖。该产品依托于使用便捷的webOS平台而开发,提供了许多方便的特性与功能,其开发的核心概念就是“简单连接、简单开关、简单发现”。因其特别直观的用户界面,webOS近得到了久负盛名的欧洲影音协会(EISA)的认可。

    “预计几年之内,OLED电视将会在销量上取代LCD,在这方面没有其他公司比LG准备得更充分。”Ha先生补充道,“OLED的好处显而易见。在画质方面没有损坏,类似图像模糊、失真、漏色等在曲面LED电视上常见的问题对于曲面OLED电视根本不存在。4K OLED电视在色彩还原、对比度、细节和观看角度方面带给消费者出色的价值体验。”

    本周起,LG将在韩国开始接受65英寸和77英寸4K OLED电视的预订,随后很快将在北美和欧洲的主要市场销售。IFA参展人员可于9月5日至10日来到柏林展览中心大厅11.2的展览摊位,亲自体验LG 4K OLED电视。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 二极管 ICKey 云汉芯城 Digikey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续