详情页
首页>资料大全>企业资讯
苹果A8芯片逆向工程分析20纳米制程开路先锋
DIGITIMES    发表于   2014-10-14
   iPhone 6及iPhone 6 Plus是近来智能型手机战场的焦点话题,而此次苹果(Apple)所使用的A8芯片主要生产由台积电负责,是首款采用20纳米制程工艺的高阶芯片。逆向 工程领导厂商Chipworks日前针对A8芯片发表分析报告,显示A8的表现成长对未来发展具有正向的领导作用。

  据ExtremeTech报导,A8芯片的设计有符合先前外界预测之处,也有出乎大众预料的地方,整体表现有长足进步。一旦2015年其他制造厂商跟进采用20纳米制程技术,将可望继续看到此类重要的进展。

   Chipworks逆向工程的解析报告指出,A8芯片与A7一样,采用的仍是双核心处理器,但处理器本身的大小减少许多,且原本A7使用的是共用式的L2快取,如今似已改为独立式的设计。

   至于SRAM L3快取的设计,A8与A7的容量虽然皆为4MB,但A8却较A7缩水了约33%,差异极为显著。

   GPU是芯片另一个主要组成部分,过去外界预测A8芯片将使用6核心的GPU,不过实际上获得Apple青睐的是较强大的4核心模组GX6450,也就是2013年G6430的下一代产品。

   GX6450 确切具有何种优势至今尚无法完全确定,然据Ars Technica评论表示,若以全萤幕模式实测iPhone 6 Plus,可以明显看出新款的GPU力道尚嫌不足,而此一问题自视网膜萤幕(Retina display)成为Apple主打以来便已经存在。

   Ars Technica还指出,若测试时间够长便能够发现,iPhone 6 Plus可以在时脉速度维持较久的时间。

  虽说这项差异对使用者是否会直接造成影响,需视使用时间长短以及用途的不同而定,但可以明确晓得的是,20纳米的制程技术确实为苹果在高负载的情况下,创造出更优异的时脉速度表现。

   总体而言,20纳米确实如预期所言较28纳米更向前迈进了一步,A8芯片的中央处理器速度与A7相比也略胜一筹。若预测准确,A8可望成为20纳米制程设计的开路先锋,引领业界在未来继续开创更重要的发展。  

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 IC采购 芯片采购网 ICKey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续