详情页
首页>资料大全>企业资讯
突袭联发科:展讯SC5735横空出世
平板资源网    发表于   2014-10-14

    3G通话平板市场逐渐成为大家争夺的焦点,不过在3G通话平板领域一直是MTK的天下,但是MTK真正意义上平板芯片推出也相对较晚,当下MTK性价比 突出的是双核MTK8312以及四核MTK8382。MTK8312基于双核A7架构,是手机双核方案MTK6572的平板电脑版本, 支持3G,全功能,主打高性价比,业内人士称之为“屠龙刀”价格之低,可以说史无前例,一时间众多399甚至299的产品出现,不过低价同样意味着配置缩 水,相对高端的MTK8382依然保持着相对较高的价位。
  然而,屠龙宝刀虽有号令天下的气势,但是仍有可以与之抗衡的倚天剑,要想打破MTK 8312在低价通话平板市场地位,唯有推出更稳定和更低价格的产品,因此展讯SC5735横空出世,就在3G平板市场上投下了一颗巨石。它拥有四核的性 能,但比MTK8312双核的价格更低,当前7寸展讯SC5735整机价格爆出了209元(PCBA价格129元,方案提供商:深圳市万泓通信技术有限公 司),相当震撼。在年内,四核也将取代双核,界时,展讯将成为四核中性价比的3G平板。
  展讯SC5735也是基于Cortex A7四核架构,集成Mali400 Mp2 图形处理器,可支持的Android4.4 Kit Kat系统,网络连接支持Wi-Fi、蓝牙、GPS、FM,通信制式支持双频段WCDMA/HSPA+、四频段EDGE/GPRS/GSM,功能方面十分 齐全,参数部分和四核的MTK8382非常相近,但价格方面甚至比双核MTK8312方案更低。


  展讯和MTK两家芯片厂商之间在手机市场上的 龙争虎斗一直没有停歇,现在又会在平板上继续蔓延。在基带市场上展讯位列第三,仅次于高通和联发科,在紫光集团收购展讯之后,今年9月英特尔入股展讯,展 讯也有了足够硬的后台来和联发科进行博弈。在通话平板电脑市场上,展讯要想突破联发科的重重包围,唯有拿出利器来,而对于国内市场而言,武器依然是性 价比。 例如全志A13芯片就是凭借超低的价格一路攻城略地,占据了低端市场王者的宝座,现在在3G通话平板这个领域,这一幕是否又将重演?

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续