详情页
首页>资料大全>企业资讯
科技创新的三种情境 (1)
eefocus    发表于   2014-10-21

前不久,我参加了一个科技与艺术的跨界活动,著名画家陈丹青先生走上台开口就说,我这个人没有一点想象力,没有一点创造力。当时我就在扪心自问,我到底有没有创造力?我想到自己和一位英特尔院士的对话,他当时问我有多少个专利,我说二三十个,然后他问,这二三十个专利为英特尔赚了多少钱?我想了想,好像没赚多少。而公司投入几十万的资金,去申请和维护这些专利。于是他给我讲了发明和创新的区别:发明是把钱变成想法,而创新是把想法变成钱。还好,我们研究院有很多科学家在做真正的创新,今天我就和大家讲几个小故事,关于创新的几个情境。


体验的重要性
经历多年的探索之后,我越发认识到体验的重要性。英特尔早强调的是性能,然后强调功耗和连接性,再然后强调可靠性,如今不断关注体验。一旦认识到这个问题,我们开始大力投入。我们创造了一套以用户体验为主导的话语体系,让社会和环境“了解自己”;忘掉电池不够用、忘掉太多缠绕的电线,真正“释放自己”;更加自如地“表达自己”;跟人、跟物、跟环境联系起来,“连接自己”。


我为此学习了很多,但是直到有一天我看到一样东西才意识到,其实体验很简单。那是一部手机,上面有七个喇叭,巨大的音量使木匠在嘈杂的环境里仍然可以沉浸地享受音乐。这种发明你可以说它是山寨,而山寨中常常被忽略的是用户体验的创新,用强悍的技术解决用户的痛点,然后单点突破,这就是用户体验的创新。


我们也在想,身在英特尔——传统上被认为是一家做芯片的公司,我们怎么能够做出一些酷炫的东西解决用户体验上的痛点呢?于是我们做了Pocket Avatar。


现在大家手机上面都有视频会议,比如Facetime,视频会议它有什么样的痛点?个占用的带宽比较大,我们的流量非常有限、非常可怜,很快就用完了。第二个是隐私问题,我拿着手机参加视频会议,大家一看都知道我在什么地方,因为背景里有我所在的场景。第三个是一些微妙的体验,尤其是一些妙龄女士,她可能刚刚起床,素面朝天头发蓬松,她不愿意以这样一种形象示人。


针对这样一些细微的想法,Pocket Avatar APP诞生了。从下面的图可以看到,右上角是真人的脸,而图片中间是所谓的Avatar,它能够捕捉你面部的任何一丝细微的表情或者动作,把它变成一个和你同步动作的3D模型。这个3D模型可能是一只萌萌的山羊,也可以是一只橘子,也可以是奥巴马,也可以是和你很像的Avatar。这就解决了我们刚才说的那几个痛点:3D模型占用带宽很小,背景可以自由选择,也不存在形象不好的问题。
 


视频:英特尔Pocket Avatar:将“萌”进行到底


但这是不是一个的解决方案?也未必。
在我所工作的英特尔研究院里,还有一个团队在做另一种解决方案。在视频会议中,显示出来的还是你,但是你的背景可能被替换成了阳光、沙滩、蓝天、大海,这不仅解决了隐私的问题,同时实时背景这部分的数据不需要传输了,帮助节省了带宽。而且还可以进行“美容”,你的嘴唇更红了,你的脸更瘦了,鼻子更高了,眼睛更大了……这是通过另一种手段解决同一种问题。


当然略有遗憾的是Pocket Avatar还没进入中国。我们在想能不能做一些和中国更贴近的体验创新。我们想到的是瓷器。瓷器的英文名字就是China,代表着中国的传统制造业。有没有可能把传统的瓷器基因改造,使它具有全新的用户体验?


在今年的CES消费者电子展上,我们展示了内嵌Edison的一个瓷杯。而这里展示的是另一个同样具有Edison内芯的瓷杯。如果大家看过CES那个杯子,再去看这个杯子,你可能会发现一些细微的不同:这个杯子的外形更加漂亮,但是它又有一些什么样的新功能呢?呈现出一些什么样新的体验呢?请大家闭上眼睛想象一下:当你的手摸过这个杯子表面时候,在一段温润如玉的感觉之后,杯子亮了,然后你可以开始和这个杯子,开始一段非常奇妙的、亲切的交互之旅。具体的功能我现在还不能多讲,但是也请大家期待,在今年10月份我们就会展示这么一个非常奇妙的杯子,如果说CES上的杯子是版本0.1的话,它会是版本1.0。



破坏式创新
我们再看第二个情境。
北京有严重的雾霾问题,很遗憾,我们没办法用体验的方式去解决它,北京市布了几十个点,每个点部署近百万人民币的设备去监控空气质量。但问题是这个点和我可能离得太远,而它一个小时才发布一次,因此我还是不知道此情此景下我呼吸的空气是什么样的?
那怎么去解决这样的问题?这是第二种创新的情境:通过克里斯-安德森所谓的破坏式创新,用更低价的技术和服务来低程度地满足用户的需求,然而不断完善,后颠覆既有的高端市场。





我们采用了便宜的传感器,因为它便宜,不到一百元,所以我们可以做更多检测设备,部署到各个地方,或者随身携带。它是实时的,它反映的就是此情此景下的空气情况,但是它的问题是精度太低,数据不准确。但是大数据不用担心个体数据的绝对精确性,通过多源、全集就可以逼近真相。这些设备单个数据可能不准,但是通过众包把数据汇集到云里,再通过多维建模就能让它变得更准。


而当低价破坏式创新让技术民主化后,常常能带来飞轮效应。上面的这个例子,它的终目标可以不只是变得更准,当有了更多的数据,我们能不能像预报天气那样去预报空气的质量,我们能不能去分析污染物是怎么形成的,它又是怎么扩散的。这种低价格的破坏式创新,带来了更大的覆盖,进而产生更多的数据,打开了更大的创新空间。这是第二种情境。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Element14 e络盟 贸泽

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续