详情页
首页>资料大全>企业资讯
投影仪也疯狂,你喜欢哪一款? (1)
eefocus    发表于   2014-10-21

投影机以及投影行业一直都是暮气沉沉活在边缘,从来都没有进入显示的主流视界,不管是身在其中的大玩家,例如,SONY、EPSON、TI、飞利浦、BENQ,以及曾经曾经的大玩家,IBM、INTEL、3M等,没有哪一家只以此为生,充其量只不过是个业务战略补充而已,基本上都是随时可以被抛弃的非核心资产。作为数年已经基本没有增长的行业来说,商业上的利益决定了行业的地位和命运。

商业环境中常见的投影机,全球市场数年来一直维持在1000万台左右,如死水一般停滞的市场一般会带来两个结果,其一是持续萎缩,被其他相关技术替代掉,目前来看办公室投影确有被玻璃屏显示器替代的趋势;其二是积极因素,去发现新大陆,当然这种发现一种是本行业被迫发生的,一种是交叉行业的外来野蛮人驱动的。这两个结果同时发生了,就是商用的市场会继续萎缩,而新大陆出现了,就是针对家用和个人的消费型市场开始引爆,整个行业的秩序和规矩将在未来的2-3年内发生根本改变,会有新的玩家、新的产业链条以及新的商业模式出现。

从去年到现在,投影仪已有成功炒热市场的新产品,不过它是插着“智能”的翅膀,才在消费电子市场迎来新爆发。

首先,“移动”起来,会有巨大的机会。

把互联网装进口袋,移动起来,PC时代的失意者苹果,一跃成为全球市值的公司。把游戏/电影从桌面搬到床上,移动起来,就可以凭空创造出平板电脑这一市场。微软正努力把办公也移动起来,与英特尔一起,将x86电脑的功耗、发热、重量、体积与性能之间做出一个好的平衡,PC的前景一下子又明朗了许多。

可移动的东西还有很多,比如投影的大屏幕。

之前那个很火的极米无屏电视,将电视盒子和微型投影仪整合到一起,整个体积只有一本普通A4纸笔记本大小。真的是挺牛逼的,从需求到产品到技术。

卧室,躺在被窝里,天花板上是一个15-150寸(成像尺寸)的投射画面,你可以拿着手机遥控显示内容。山间露营,头顶旷野星空,聚起几个驴友,凑在平整的山石前看一段视频、听一段音乐、分享一部电影...旅行时,你会放一本书进背包,同样也可以选择将一个“无屏”电视带上。

实现上面应用场景,投影仪就要做到这些:

体积。毕竟是微型投影仪,体积小是便携的根本,很多厂商都有外形小巧的产品,没什么特别值得吹嘘的。

无线化。兼容有线/无线数据接入方式(WiFi、蓝牙),投影仪搬离了会议室、家庭客厅影院,移动起来,覆盖的应用场景就变多了。无需再固定在特定的装置上,也意味着投射画面必须具有高度适用性。“无屏电视”确实做到了设置简单、调校容易、精度有保证。无线化移动化之后,真正使用时涉及的所有环节,尽可能地做到对小白友好。

整合电视盒子。无线化之后,再将Android盒子整合进去,这其实是一个难度不大也很必要的功能增强改进,不知道为何传统投影仪厂商没有想到这一点。

画质。无论是体积小、无线化、整合电视盒子,随便拿一项出来做到极致,很多厂商都有这个实力,但是能做到以上的同时,还能保证投影仪根本的的东西——画质,这是微型投影仪发生质变,成为“无屏电视”的关键。长寿命高亮度的LED光源,DLP芯片成像,投射面积100寸时画面亮度还可以保持在1500流明,120%的NTSC色域显示范围,输出画质的尺寸、亮度、分辨率、色彩表现均令人印象深刻。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Chip1stop Future Wpi

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续