详情页
首页>资料大全>企业资讯
凌华科技发布四轴伺服/步进运动控制卡PCI-C154+
EEWORLD    发表于   2014-10-22

    升级的运动控制功能,极具性价比优势  非常适合自动光学检测、分拣机/分类机等应用。

    2014年10月21日,北京讯---整合运动控制和机器视觉的专家——凌华科技发布旗下的四轴伺服/步进运动控制卡PCI-C154+。PCI-C154+是一款具备40个GPIO通道的四轴伺服/步进运动控制卡,可以提供高速及高驱动电流能力的I/O,应用领域相当广泛,包括自动光学检测应用、分检机与分类机等。与其他同等级的4轴伺服/步进运动控制卡相比,PCI-C154+配备了大量的I/O、以及高端运动控制卡才有的功能和极具竞争力的价格,是目前市面上性价比优势的运动控制卡之一。

升级的运动控制功能,适合各种应用
    PCI-C154+脉冲式运动控制卡提供了丰富的运动控制功能,包括直线/圆弧插补、T/S型速度曲线、位置/速度重设功能与归零运动等等。PCI-C154+配备有40个输出/入通道,包括32个具有高驱动电流能力的GPIO与8个混合式 I/O, 用户无需再购买单独的DI/O卡,从而节约成本。另外,借助FPGA技术,8个高速GPIO通道能提供高达1MHz高速位置比较触发、1MHz位置采集,适合业界各类型的应用。

丰富的函数库,减少程序开发时间
    软件的部分,PCI-C154+除了支持传统函数库外,同时也增加提供APS函数库,帮助用户减少程序开发的时间且能轻易地整合其他运动控制产品。用户欲更换不同的ADLINK运动控制产品时,通过APS无需重新开发软件,可大幅提升效率。此外,内附的MotionCreatorPro具备人性化的用户接口,提供了简单且强大的设定、测试以及纠错功能。

    PCI-C154+支持Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® 7 和Microsoft® Windows® 8.1 (32-bit/64-bit)操作系统。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Avnet Arrow Chip1stop

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续