详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通:自动识别车辆和行人的汽车即将到来
互联网    发表于   2014-10-22

    想象一下,未来的汽车或许会具有某种自我感知功能,能够自动识别周围的其它车辆和行人以保证行车安全。而这也是正是高通希望未来几年内在汽车上能够实现的新功能。

    与十年前的汽车相比,如今的汽车在智能化方面已经有了长足的进步。现在很多车型都加入了诸如导航、蓝牙、测速防撞等功能。与此同时,苹果的CarPlay和谷歌的Android Auto操作系统也将能够为司机或乘客提供更加及时的内容并且尽量避免分心。而在推出的Model S升级版中,特斯拉也为其加入了某些自动驾驶功能。尽管如此,在接受Techno Buffalo关于汽车未来发展的采访时,高通商务开发副总裁Kanwalinder Singh表示,在高通看来这些技术早已存在,并且未来的汽车还需要有进一步的发展。

    如今大多数消费者已经熟知应该从哪里获取交通和娱乐信息,所以高通希望汽车不仅仅能够传递信息,同时也应当成为一个内置有无线热点的信息枢纽。

    或许有人会认为智能手机就能完全满足这些功能需求,但是由于手机在尺寸等方面的限制,导航的效果也相对比较局限,限制了用户能从手机中获得到的信息的质量和数量。事实上无论是谷歌地图也好还是苹果地图也好,虽然它们都能显示出司机所处的位置,但是却不能预测司机的行为,而当司机稍微偏离路线时,它们也无法精确识别出所处的状态。因此对于高通来说,短期的目标便是实现汽车和手机之间的协同互联,以此为司机提供更加准确合适的数据信息。

    利用汽车中的传感器和相关行驶数据,驾车将变得更加舒适安全。虽然摄像头、雷达传感器、自动泊车以及安全刹车等技术已经出现了在不少车型上,但是高通仍然相信它们的技术的用途远远不只摄像头和雷达那么简单。Kanwalinder Singh首先谈及了汽车和公共设施之间的整合。举个简单的例子,某一天或许汽车就可以和正在形式的道路相互“说话”,而通过这种整合形式,驾驶者可以获得一些行驶提示,比如什么速度才能不遇到红灯。在交通导航方面虽然Waze颇有建树,但是在功能上还无法提供如此细节的信息。

    考虑到时间、燃料、金钱以及环境问题,提升速度和便捷性对于驾车行驶来说非常重要,但是高通认为在安全性方面,未来的智能汽车仍然需要改进。为了司机、乘客和行人的安全,高通902.11 P Wi-Fi技术便是可能的改进之一,它能够检测到道路上和拐弯处的行人和车辆。

    Kanwalinder Singh认为,到2018年将有60%的汽车实现信息互联,而20%的汽车则具有自我感知功能,这意味着高通的技术离应用并不遥远。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续