详情页
首页>资料大全>企业资讯
挟收购/策略结盟 半导体厂齐攻FRAM MCU
新电子    发表于   2014-10-22

    铁电随机存取记忆体(FRAM)具有比微控制器(MCU)内建的传统记忆体更快读写速度、更低功耗、更高读写次数等优势,遂吸引德州仪器(TI)、赛普拉斯(Cypress)、富士通半导体(Fujitsu Semiconductor)等半导体厂商竞相透过自行研发、收购或策略结盟方式展开FRAM MCU产品布局,准备大举插旗市场版图。

    富士通半导体资深产品工程师谢京桦表示,相较于电子式可清除可编程唯读记忆体(EEPROM),FRAM的读写速度快四百万倍;耗电量低千分之一;读写次数超过一兆,比EEPROM的一百万次更高。

    不仅如此,再比较非挥发性快闪(Flash)记忆体,FRAM速度亦较快,耗电量更低,写入次数亦明显较多。谢京桦指出,以写入2Mb的资料为例,FRAM仅需0.5秒;快闪记忆体需2.9秒;EEPROM则需13.4秒。

    也因此,可以预期,微控制器整合FRAM后,未来在物联网、工控、智慧电表、医疗、汽车电子、无线射频辨识系统(RFID)等应用市场的成长性将相当可期,势必成为半导体厂商群起攻之的市场。

    如日前,德州仪器已凭藉自身的核心技术,发布新款内嵌FRAM的微控制器,持续厚植旗下FRAM MCU产品线阵容,主要系瞄准家庭自动化、家电、遥控装置及能源采集等市场。

    不让德州仪器专美于前,赛普拉斯亦已于2014年7月收购FRAM供应商Ramtron,藉此取得FRAM专利技术,未来再结合本身的微控制器开发技术和产品线,将成为德州仪器在FRAM MCU市场不可小觑的劲敌。

    此外,富士通半导体亦非省油的灯。事实上,在赛普拉斯购并Ramtron之前,富士通半导体业已向Ramtron取得FRAM专利技术,并借重制造到封装一条龙的策略,强化性价比竞争力,日后更计画透过比目前0.18微米更先进的制程,投产更节能且更高容量的方案。

    谢京桦透露,为迎合物联网相关客户的要求,该公司已预计于2015年推出容量上看8Mbit和16Mbit的FRAM,助力客户开发出可储存更多即时讯息的系统方案。

    至于富士通半导体的FRAM MCU产品发展蓝图,谢京桦谈到,该公司原本有发展FRAM MCU产品规画,然在飞索(Spansion)收购富士通半导体微控制器/类比部门后,短期之内将不会有相关的产品策略。

    不过,谢京桦强调,智能自动化、工业控制、医疗等应用领域的客户对于关键元件的可靠度要求严苛,因此并不见得完全倾向选购FRAM MCU,而是采购微控制器外挂FRAM的方案,以确保微控制器损毁时,FRAM内部资料不会受到影响,换言之,该公司未来在FRAM MCU市场的策略合作对象将更宽广,涵盖所有微控制器供应商。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 大联大 富昌 Avnet

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续