详情页
首页>资料大全>企业资讯
Mac Mini在搞什么?处理器从四核降到两核
eefocus    发表于   2014-10-22

新款Mac mini在带来802.11ac Wi-Fi、PCI-E SSD的同时,也引入了Intel Haswell处理器,但是相比于上代的大量四核心,现在成了清一色的双核心,性能尤其是多线程性能会发生什么样的变化?

 

Geekbench 3测试数据库里已经出现了一款顶配的新Mac mini,处理器是Core i5-4308U 2.8GHz,内存8GB,实测单线程得分3087、多线程得分6424。

但是只有这么一份成绩还不足以判断新Mac mini的整体性能变化。Geekbench的开发商Primate Labs参照类似系统的成绩,估算了一下新Mac mini的性能水平,与实际得分的误差应该不会超过5%。

首先,苹果按照惯例没有公布所用处理器的具体型号,只说了基础频率、加速频率、三级缓存容量等,但这就足够判断出来都是谁了:

作为对比,以下是2012年款所用的Ivy Bridge处理器型号:

可以看出,上代还有三款四核心呢,现在全部是双核心了。

单线程性能估计:比上代提升了大约2-8%,主要得益于架构的改进和频率的提升。

多线程性能估计:双核四线程和四核八线程就是没法比,倒退幅度高达70-80%,惨不忍睹。事实上,都是双核的低配型也下滑了7%。

顺便可见,i5-4308U的实际成绩比估算成绩高3.6%、1.0%,在误差范围内。

那么,为啥苹果会选择回归双核心呢?官方是不会解释的,面前能想到的的理由就是封装接口不同。

Haswell在移动笔记本平台上使用了多种封装方式,双核心的U系列是FCBGA1168,四核心更是有两种,HQ系列是FCBGA1364,MQ系列则换成了FCPGA946。

为此,系统厂商如果想使用不同的型号,必须设计不同的主板,而苹果Mac系列一向都是一块主板通吃,这次也不例外。

当然了,如果全部使用某一系列的四核心也可以避免这种问题,但是成本和价格就太高了,苹果似乎还不想如此慷慨地普及四核心,只能委曲求全了。

所以如果你喜欢多线程操作,新款Mac mini就不是你的菜了。

嗯,苹果不是很强硬吗?这次怎么不让Intel给定制了?

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: ICKey 云汉芯城 Digikey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续