随着现代化安防设施要求的提高,对于视频监控的应用也越来越多,但是对于大量的视频监控数据,分析利用需要智能化的系统,但是在此之前,拍摄保留有价值的视频信息也是关键。视频监控大多强调的是对于监控镜头拍摄画面的清晰稳定等,但是对于信息存储的环节也是对数据有效应用的关键。
安防存储需关注隐性成本
目前国内安防监控开始进入蓬勃发展期,作为安防体系重要组成部分的数据存储成为安防监控的重中之重,因为没有数据存储的安防监控无法想象,而没有安全保障的数据存储也是没有意义的。毫不夸张地说,在整个视频监控体系中,数据存储是核心,这一点,从整个系统建设各构成部分所占比例也能得到证实:正常情况下,在一个安防监控体系中,存储系统大约会占到总体建设成本的30%以上,而在部分高清网络项目中甚至可以占到40%乃至过半比例。由此看来,安防存储是个不容小觑的大问题。
安防监控存储的发展从初的传统模拟进入数字化存储阶段,未来还将逐步进入网络化存储,在这个转变过程中,存储产品也在不断发展演进,但是高可靠性是始终不变的要求。
安防监控存储应该选择安防监控专用硬盘,这本来是无需多说的事情。但是在现实中,一些工程集成商和施工方往往出于成本考虑,选择普通硬盘作为安防监控存储硬盘。从前期成本上看,这种做法似乎部分降低了成本,但是却忽略了隐形成本,埋下不安全的隐患。
有权威调研机构的数据显示,大于70%的客户不知道选择硬盘的重要性,也不知道选择合适的硬盘可以减少20%以上的数据丢失;大于40%的监控系统集成商或工程商遭遇过硬盘故障或者文件损坏造成的损失远超预期。这些数据背后隐藏的就是隐形成本。
硬盘一旦出问题会很麻烦,对施工方来说意味着服务成本上升,同时也意味着利润下降。而且,这也会影响客户对项目的信心,间接损害施工方的品牌形象,可以说,所带来的负面影响难以估量。此外,硬盘出现故障还不单单是维修的问题,宝贵的数据丢失,这一损失可难以估量,试想,在需要调看某些关键监控影像时却找不到数据,那将产生多么严重的后果。
监控专用硬盘就不会坏吗?当然不是,但是考虑到监控的需要,专用硬盘已经在技术许可的范围内做了优化设计,其安全性与可靠性远远超过普通硬盘。以目前国内通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测并认定合格的专业监控硬盘希捷SV35为例来说,其平均无故障时间长达100万小时以上,以7×24小时运行标准设计,2TB工作功耗<5W,保证在安装多块硬盘情况下也有良好的散热。此外,监控的特点是要求硬盘具有不间断传输模式,这是其它普通硬盘所不具备的特性,而希捷SV35监控硬盘适合连续大文件持续写入,支持多达32个视频流同时传输,具有极高性能。
对于一个安防监控项目来说,可靠性与稳定性是压倒一切的硬指标,这不仅关乎数据存储的安全性,同时反过来也对集成商和施工方有重要意义,谁能说稳定可靠、不出(或少出)故障的项目不是优质资产呢?
监控存储需求浅议
视频监控系统的主要特点是图像信息量巨大,要求具有足够的存储空间。硬盘录像机录像占用存储容量与图像质量、摄像机的路数、需要保存录像时间、录像机图像压缩比(这又与压缩采用的格式和图像变化情况有关)等因素有关。目前现有系统的存储方式还是以DVR为主,国内DVR多数采用的是简化的H.264或MPEG4压缩技术,在同等的图像质量,H.264的数据压缩比能比DVD系统中使用的MPEG-2高2~3倍,比老的MPEG-4高1.5~2倍。图像质量是CIF水平时,采用H.264技术,硬盘消耗率大约为100M/路?小时,16路硬盘录像机1TB的硬盘大约能连续录像26天。
以目前高清基本的720P效果为例,正常录像需要的硬盘容量大约为4G~8G/路?小时,出于经济性考虑,降低每小时视频录像可压缩到3GB左右容量。以此为例,按一个月保存时间计算,8路监控大约17T(17000G)容量左右。那么可以试想一下,如果需要几百、上千路这样的高清监控,如此庞大的视频文件,有如潮水般的冲击着存储系统,对存储设备的容量,读写性能、可靠性提出了更高要求。
数字化视频监控涉及到巨量数据的采集、存储和使用。因此,一个高效能的视频监控系统必须具备高效能的数据存储系统,这关系着数据管理的效率、数据安全以及数据利用的效率。在电信级别的数字化监控系统中,对于数据存储系统的要求,一般说来要满足六个方面的要求:
数字监控系统的重要特点之一是大量集中的数据存储和分散化的前端应用。因此,存储系统必须具有较强的数据传输能力,否则将会影响数据存储和利用的效率;
海量数据存储需求和快速的增长变化的特点,要求存储系统在必须能够满足电信级别数据监控的海量存储要求外,同时又必须具备良好的扩展性能,应对数据量飞速增长对于存储空间扩大的需求;
由于监控系统一般要求实时的录像输入,所以这种实时录像输入对盘阵的数据写能力提出了较高的要求,否则在写速度达不到要求的情况下,数据大量集中在缓存中,终将会导致缓存数据溢出以致主机死机;
监控录像需要在间隔一段时间后对数据进行删除,在数据删除后,会有一定时间的间隔数据不能立即写入,这时候数据都是保存在缓存里,较大的缓存可以保证更多的数据滞留在缓存中,等待向硬盘空间的重新写入;
随时可能出现的监控录像调用和检索的要求,有时甚至是多个用户的同时调用要求;
电信级庞大的存储需求决定了对存储良好管理性的要求。简单有序的管理性可以帮助用户降低运营维护的成本,同时也是系统稳定性的重要保障。对于电信级别系统而言,良好的稳定性是必需的,如果缺乏稳定性,则会给众多用户带来巨大困扰,甚至带来巨大的损失。
作为图像数据和报警事件记录的载体,存储的重要性是不言而喻的,当前,存储已不仅是一个设备而已,而是已经升华到了一个解决方案平台的地步。大容量的存储系统并不是存储设备的简单堆积,更需要解决存储机制的完备性、存储标准以及在时间和空间上的可使用性等问题,还有大容量存储系统的可管理性要求。