详情页
首页>资料大全>企业资讯
ST所有ARM机顶盒系统芯片预装Frog by Wyplay中间件参考代码
eefocus    发表于   2014-10-27
的付费电视运营商的软件解决方案的创造者Wyplay 公司,与横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,Cannes 和 Monaco 系列 ARM® 系统芯片预集成“牛蛙”中间件,即 Frog by Wyplay 机顶盒中间件2.0。双方还披露一个覆盖从 Liege2 (STiH301) 到的 UHDp60系列产品 STiH314/318/414/418 的全部 ARM/HEVC 产品线的扩展计划。

新产品的发布,证明双方的合作取得了巨大的成功,其中一部分应当归功于意法半导体的软件研发团队开发的重要代码。意法半导体为 Frog 代码库开发的代码将在60余家被授权企业组成的开发社区中共享,其中包括设备厂商、独立软件公司、软件服务商和运营商。意法半导体贡献的代码包括根据意法半导体的 SDK2 Linux™ 软件环境和特定硬件功能对 Frog 中间件的修改、API 扩展,以及对 HTML5 应用呈现的优化。

意法半导体贡献的代码是 Frog 源代码共享生态系统协同特色的一个范例,是一个预集成和预验证的中间件基准代码,覆盖用户界面、中间件、驱动程序、操作系统和硬件。这个级别的集成度和特性配准可加快运营商融合业务的推出速度,例如,付电电视运营商的 OTT (Over-The-Top) 业务。

意法半导体统一平台产品部机顶盒及网关事业部总监 Hervé Mathieu 表示:“我们与 Wyplay 的合作关系为客户带来战略优势。我们所有的 ARM 机顶盒和服务器参考设计集成 Frog 中间件,能够为机顶盒厂商和电视运营商大幅缩减产品上市时间。全系产品共用同一个中间件栈还为设备厂商和运营商带来了规模经济效益。”

Wyplay 首席执行官 Jacques Bourgninaud 表示:“意法半导体为 Frog 生态系统做出的重要贡献,证明了意法半导体不只是技术创新的,还是完全接受开源生态系统理念的市场战略者。因为 Frog 授权方式十分灵活,Frog 社区的所有会员都能使用意法半导体全系列产品上的 Wyplay 的中间件。”

以这个集成度为基础,双方正在执行一个宏伟的路线图计划,即在该生态系统引入,例如4K用户界面、转码和多屏等意法半导体机顶盒和服务器处理器可实现的先进功能。

意法半导体的 Cannes/Monaco 系统芯片架构基于性能强大的 ARM 多核 CPU 和 GPU 处理器组合,并集成意法半导体的先进的 Faroudja® 多媒体子系统。多媒体子系统包括一个稳健的 HEVC 视频解码器、高性能视频编码器和高质量视频预处理/后处理电路。内部先进安全子系统符合的 条件接收系统标准 (CAS/DRM, Conditional Access System/Digital Tights Management),能够保护运营商的资产和高价值的内容。Cannes/Monaco 系列系统芯片提供丰富的接口:支持 Wi-Fi 的 PCIe™、智能卡接口、6 Gbit/s 第三代 eSATA 硬盘接口、USB2/3、SPI、I2C、SDIO和 DDR 内存接口,支持应用灵活且成本经济的硬件设计。这两个系列芯片组的功耗都很低,结合主动待机模式支持功能,让设备厂商能够开发美观时尚的解决方案。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Onlinecomponents Master 安富利

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续