在魅族MX4发布会上,有两个重要的配置信息没有被提及,一是MX4的内存仍然是2GB,而是仅仅提到处理器的架构和跑分,但是没有提到处理器来自何处。但是终究纸还是包不住火,经过真机体验环节后,配置信息终仍是得以曝光,这块MTK6595处理器在发布会后成为大家议论的焦点,除了1799元的定价,这一次魅族选择MTK平台也值得深思(瞎猜)。
在山寨机时代,MTK不仅提供一块芯片,还有一整套的解决方案,集成了通信基带、蓝牙、摄像头等模块,只需增加不同的元器件和外壳,就能组装出成品手机,生产周期低至数周。于是来自深圳的山寨机们销往世界各地,MTK解决方案在降低了生产成本的同时,也因为山寨机低劣的质量背负了低端的骂名而难以翻身。
智能手机时代的芯片市场是大浪淘沙的阶段,高通迅速崛起,英特尔点状突围,博通德仪退居二线,三星和英伟达偏安一隅,而MTK是个微妙的存在。它不是被浪花拍死在沙滩的那位,同时也不是分得蛋糕的那位。一个重要的原因就是,MTK始终无法在高端机型上装上自己的处理器。国际品牌旗舰中,苹果是用自家设计的处理器,三星大多则是猎户座和高通并举,至于HTC、LG、索尼等等的高端机器也多是高通处理器,至于国内大厂的就更不用说了。
其实,MTK也曾和国内一些二线厂商合作,推出了一系列千元价位以上机型,MTK6589(T)这款处理器就曾被国内众多厂商所采用,华为、联想。金立、TCL等厂商的许多中端机曾采用了这块芯片,而Vivo甚至在此处理器的基础上推出了2500价位的手机。这也是MTK向中端手机发力的一个重点支点。
后来,红米出现了,这款720p,搭配 MTK6589T处理器的红米手机售价只有799元,犹如一记重拳打向了千元机市场,引发的市场效应包括直接将华为和联想拉入到799价位机型的竞争中去,此后各方的营销文案争斗也如一出谐剧一样让人无语。799元手机市场的爆发的受益者是MTK,因为这些手机大多都是MTK的四核处理器,在性能上足以满足日常需求,为799价位手机提供不错的体验。同时MTK也可以说是受害者,像是MTK6589T这样的芯片当时应该是给Vivo等厂商的次旗舰机型准备的,结果红米的出现让MTK6589T烙上了低端的印记。
试想一下,当时我们提到高通骁龙800,反映就是旗舰专用,价位上不会和骁龙400混淆,但是当名气的红米用了MTK6589T之后,我们面对2500元的Vivo X3时,就会说后者性价比低,MTK6589T就该用在低端机上,即使Vivo X3在影音方面添加了附加值。而本来,6589T就是MTK的拳头产品。
这种情况也出现在了后续的MTK6592身上,红米Note继续采用了这款八核芯片,继续让MTK上行乏力,游走在中低端上。即使有TCL idol X+、Vivo X3s等机型助阵,也因为销量和品牌原因,难以逆袭。在高通成为各大厂商大房的情况下,MTK只能接受做小妾的结局。
魅族MX4的出现让故事的走向出现了转机,虽然没有公布芯片型号,现场的跑分已经告诉大家,这款MTK6595处理器性能有了大跃进,一时间各搞机论坛也出现了许多MTK6595对决骁龙800的讨论。经历了MTK6589T和MTK6592两代的垫背之后,MTK6595终于可以看到逆袭的曙光。
这就有了一个很有意思的局面:当魅族的手机往下走,MTK的芯片却在往上走。
作为款搭载 MTK6595的机型,MX4的出货量和知名度都有保证,在整体出货量上,魅族难以和“中华酷联小”相比,但是单机型出货量和话题效应层面,魅族的能量却不容小觑。这也迎合了MTK想把这款处理器往上推的初衷。
作为老冤家,小米的某位员工在微博上(已删除)表达了自己的看法,他的意思大概是,搭载MTK手机不配1799元的价格。
当然,我认为这种看法是非常片面的,卖手机并不是卖处理器,即使处理器是核心部件。屏幕、相机、材质、工艺等对成本的影响一样大,而在其他方面的对比上,MX4的综合素质应该要比红米Note高出一截,况且MTK6595的性能不能和6592同日而语。但是固有印象却难以一时改观,许多人还是会和这位小米员工一样,认为MTK只配低端,即使MTK6595性能足以担当大用,这种忧虑在我们相关文章的评论区也存在。
(魅族MX4和与小米4配置相近的HTC One M8跑分对比)
如果魅族今年如往年一样,只有一款机型的话,MX4背后的MTK所处的地位就会好很多,可以这么说,这款芯片总算在一个国产大牌的旗舰机上得以大展拳脚。但是,人们在接受1799元价格洗脑后猛然想到,之后还有更为强大的MX4 Pro。按照往年的产品战略,魅族只出一款机型的话,很可能这款MX4就不会出现,取而代之的会是更高端的机型。从MX4升级的地方来看,相比于MX3,提升为明显的其实是相机的参数。
并且根据之前的新闻,MTK接下来会有MTK6795这款64位处理器,并配有4G解决方案。其实,高通市值做大的主