详情页
首页>资料大全>企业资讯
GALAXY Note 4处理器详解:两种版本
新浪手机    发表于   2014-09-06
  前天,三星正式发布了新一代巨屏产品Galaxy Note 4,该机配备了金属边框可以说是一个极大的亮点,当然参数也是非常惊人的。

  具体配置方面,该机采用一块5.7英寸2560×1440分辨率显示屏,内置3GB内存和32GB起步的机身存储空间,支持128GB micro SD卡扩展,提供一颗378万像素前置摄像头和一颗1600万像素后置摄像头,电池容量3220mAh。

  关于Galaxy Note 4的处理器,三星并没有给出明确的说法,目前可以肯定该机会延续前几代的产品的做法,分为两个处理器版本,具体来说就是Exynos 5433以及骁龙805,而国行版搭载的应该就是骁龙805,Exynos 5433版预计不会在国内销售。

  Note 4上搭载的骁龙805和Galaxy S5 LTE-A上那颗还有些不太一样,后者搭载的骁龙805主频只有2.5GHz,而Note 4上这颗则达到了2.7GHz,可以认为是满血版的骁龙805,这是高通后一个32位架构的旗舰产品。

  具体来说,骁龙805的CPU架构进化到了Krait 450,主频可达2.7GHz(骁龙800/801 Krait 400只能跑到2.45GHz),GPU图形核心同样从Adreno 320增强到了Adreno 420 600MHz。

  骁龙805让人不太舒服的地方在于它并没有集成基带芯片,因为它还是用28nm工艺制造的,而高通基带9x35系列已经用上了20nm,所以高通要到20nm的骁龙808/810上才会整合基带芯片。

  Exynos 5433的学问就比较大了,其采用big.LITTLE架构设计,拥有八颗核心(四颗Cortex-A53和四颗Cortex-A57),其中A57部分主频1.9GHz,A53部分则是1.3GHz。

  该处理器搭载的GPU是Mali-T760,核心频率600MHz,像素填充率9.6GP/s,三角形生成率1066.6MT/s,浮点性能可达326.4GFLOPS。主打高端市场,更注重每瓦性能比提升,主要取代目前的Mali-T678/628系列GPU核心,能效比是T604的4倍。

  具体性能方面,从安兔兔之前曝光的跑分来看,Exynos 5433版本要比骁龙805版强一些,考虑到二者都是目前顶尖的处理器,所以实际买哪个版本都一样。

  至于MX4 Pro要用Exynos 5433的消息,大家看看就罢了,Note 4在短时间内必将是三星自家独享的产品,魅族能拿到Exynos 5430就不错了。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 云汉芯城 Digikey Mouser

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续