详情页
首页>资料大全>企业资讯
iPhone 6问世在即 商业圈对于它有哪些期待
搜狐IT    发表于   2014-09-06
  又是一年秋,苹果又要出新品,从小道消息到各路专家学者预测,iPhone是这几天当之无愧的话题王。此前,外媒一致认为,这次的iPhone有望为苹果创下新纪录——从尺寸到销量,可以说,如果你对iPhone 5S和5C并不是特别满意,没关系,这次的iPhone 6或能让你大开眼界。
  众所周知,iPhone手机用户的覆盖面越来越广,越来越多的商界人士也开始使用iPhone,看腻了业内专家和分析师的预测,9月5日,科技媒体techradar换了一种思路,向我们展示了商界对于一款更大的iPhone 6究竟有哪些期待。

 
  越大越好:iPhone 6的尺寸应该是苹果历代手机中大的。4.7英寸和5.5英寸两个版本已近乎是板上钉钉的事实,不确定的只是哪个先出、是不是一起出的问题。对此,业内一致认为,4.7英寸的iPhone 6直接将矛头对准了三星Galaxy S5 以及HTC One M8。
  更大的iPhone对于企业市场来说意味着什么呢?“平板手机”多了,屏幕大了,能在手机上办公的空间更宽了。此前曾有媒体发问,一款5.5英寸的iPhone会令有多少人动心,毕竟,5.5英寸拿在手里的确不小。可是看看老对手三星,从Note 2的5.5英寸再到Note 3和Note 4的5.7英寸,越大越好的趋势似乎已是铁定的市场趋势,现在再看看商务人士的反应,iPhone 6这是要拉拢高端商务市场的节奏吗?
  苹果:“想在高端机市场用大屏分我羹,想太多!”
  三星、HTC:“……话别说太早,看着价格走着瞧!”

 
  键盘输入法:让用惯了Android手机的用户换成iPhone,头疼的是什么?打字输入。
  曾经坚持自己风格的苹果,这次对iOS 8系统松了口,允许第三方键盘输入法入驻iOS系统了,而其中容易收买Android用户当属iOS版本的Swype输入法,这种能让手指在触屏键盘字母间“飞速滑动”来完成输入的方法,已经因其打字快、用法简单等特点而广为流传,尤其是英文书写,非常人性。而作为产品的iPhone 6,有了Swype,输入法问题再也不用受到同行们的诟病了。
  对于商业用户这意味着什么呢?很简单,更精准的输入、更快速的打字、更短的系统风格转换期。想从从Android手机换到iPhone,可是又担心打字习惯?
  苹果:“妈妈再也不用担心我的打字了,想弃Android用苹果的小伙伴们放心来吧!”
  Android机:“……敢不敢跟我拼中文输入法!?”

 
  内存和速度:据外媒报道,早在今年8月,GeekBar公司曾曝光了一份文件,暗示苹果将有望增大手机内存,从现在的64GB增至128GB,当然啦,16GB和64GB的选项依旧会被保存下来。与此同时,在处理器运行速度上,此前有媒体称iPhone 6或将搭载主频2.0 GHz的全新A8芯片,相比iPhone 5S时期只有1.3 Ghz主频的A7,这种提升是否值得期待呢?
  运营商的爆料不少,无论128GB是真是假,芯片的提升能有多大,但对于用户而言,尤其是看重运行速度的商界人士来说,iPhone跟Android、WP手机拼速度的底气应该更足了。
  苹果:“想要流畅运行速度的,请看这里!”
  Android:“……八核等着你!”
 




















ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续