详情页
首页>资料大全>企业资讯
iSuppli下修今年IC营收估3年来首度萎缩
钜亨网    发表于   2012-08-27
产业研究公司IHS iSuppli 周五(24 日) 下砍今年全球半导体营收预估,原因是国际经济情势走软,严重伤害个人电脑(PC) 及相关零件的市场需求。

IHS 如今预估,今年全球晶片制造商营收将由原本预期的成长不及3%,恶化为 萎缩 0.1%。这将是2009 年以来,半导体业年销售额首度不增反减。

IHS 高级主任福特(Dale Ford) 指出,今年营收预估萎缩,是全球半导体市场一件大事;因为即便去(2011) 年一整年电子产品市场非常疲弱,但IHS 从未预测全年营收减少。

福特指出,全球经济疲软,导致今年第二季半导体业营收令人失望,仅较季增长0.3%,低于历史标准;且预料第三季营收也因此微弱。至于季全球晶片业营收虽较前季下滑3.6%,但却只是反映正常的季节性萎缩。

IHS 表示,PC 市场的销售速度减缓,是晶片业营收萎缩的主要原因。而无线电讯业的晶片需求,仍不足以带动整体营收成长。

福特指出,今年下半虽有令市场兴奋的新PC 产品推出,例如ultrabook 及其他超薄笔电平台,带来更多出货量,为PC 市场提供亟需的助力;但经济问题的反作用力,仍将为整体PC 市场构成强大下行压力,抑制今年消费者及企业的支出。

不过展望明(2013) 年,IHS 仍维持乐观的强劲复苏预期,料半导体业营收将可出现逾9% 的成长率,因看好经济反弹。但他们不忘提醒,欧元危机、中国经济成长骤降、美国财政悬崖及中东局势动荡,仍构成风险。
标签: iSuppli IC 萎缩 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续