详情页
首页>资料大全>企业资讯
iSuppli:全球芯片出货受PC芯片不景气拖累
OFweek电子工程网    发表于   2012-08-27
  • IHS iSuppli 本周五在报告中表示,今年全球半导体 芯片 出货同比下降0.1%。之前它曾预测同比增长3%。这是2009年大衰退以来首次下降。iSuppli认为,在4月-6月期间,半导体芯片变化是季节性的,与之对比,放缓更值得关注。全球经济疲软是主要的原因,但衰退大多在于PC芯片。

    IDC也警告PC市场放缓,它预期今年PC出货同比增长只有0.9%。3月时,IDC曾预期同比增长5%。今年以来PC销售一直疲软,微软即将推出的Windows 8可能不会如预期一样强劲。

    分析师Jay Chou表示:“买家必须适用新系统,它与现有PC模式完全不同。PC生态系统要花些时间来教育市场。”

    据OFweek 电子工程 网所知,本周三,全球的PC商惠普表示,PC销量同比下降10%。惠普CEO惠特曼(Meg Whitman)将原因归结于价格战、平板智能手机的崛起、消费者因等待Windows 8推迟购买PC。

    IDC和iSuppli都认为2013年高科技产业会更好些了。IDC认为明年PC出货同比增长6.5%。iSuppli则认为芯片出货同比增长9%。

  • 标签: iSuppli 电脑芯片 芯片 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续