详情页
首页>资料大全>企业资讯
打败魅族MX4/小米4/iPhone 6 全息手机靠谱吗?
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-06
  • 对不少科幻迷来说,电影中能够看到各种帅到没朋友的高科技产物一定都是这类人群的终极目标。什么隔空操作的电脑、完全语音控制化的智能家居、完全语音化控制的智能机器人。不过随着科技的不断发展,梦想总有照进现实的一天。然而据称能打败iPhone 6秒杀MX4、小米4的全息手机靠谱吗?

    iPhone 6融入的高新科技

    据彭博社报道,某匿名消息人士透露, 苹果公司计划与大型支付系统、银行和零售商合作,把新款iPhone打造成为一个手机钱包。协议或将在北京时间9月10日凌晨1点与新款iPhone发布时同时披露,签约方包括Visa、万事达和美国运通(American Express),目前谈判尚未公开。

    据悉,新款iPhone将首次配置近场通信 芯片 (NFC),并结合指纹识别功能Touch ID,这将使支付变得更加安全便利。Creative Strategies LLC分析师Ben Bajarin分析称,尽管谷歌等公司都曾为手机支付在实体店的使用开辟新途径,但由于美国零售商并不热衷采用此技术而进展缓慢。

    魅族MX4技术进步

    联发科MT6595采用big.LITTLE架构设计,内置了四颗Cortex-A7核心和四颗Cortex-A17核心,是全球首款采用 ARM Cortex-A17架构的处理器。T6595的Cortex-A17核心主频可达2.1-2.2GHz,A7核心的主频则是1.7GHz,支持双通道933MHz LPDDR3内存,可实现PoP封装。其搭载的GPU核心是来自PowerVR的G6200,主频600MHz。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 芯片 Onlinecomponents Master 安富利

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续