详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星Note4/魅族MX4围剿 iPhone6劲敌名单盘点(附曝光)
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-06
  • OFweek 电子工程 网讯:魅族MX4首发,三星Note4紧随其后,9月刚开始,智能机战场就已经炮火纷飞,这一大波新机潮中,眼下只剩iPhone6还未完全揭晓,论设计创意有三星,论价格魅族MX4让人跌破眼镜,iPhone6将如何应战?除了三星Note4魅族MX4,iPhone6还将面临哪些对手?失去先机的iPhone6能否镇压全场?一起来看本文解读。

    苹果iPhone6:64位苹果A8

    4.7英寸苹果iPhone6 Air(行货)

    [产品售价]5288元起

    [上市时间]9月19日

    5.5英寸苹果iPhone6(行货)

    [产品售价]6088元起

    [上市时间]9月19日

    我们姑且先管新一代苹果iPhone叫做iPhone6吧,因为4.7英寸的有可能会细分为iPhone6Air,而它的厚度仅为6.9mm。作为三星的宿敌,苹果历来都是都有足够的竞争力,虽然市场占有率始终排在三星之后,但是不要忘记,苹果只有屈指可数的几款产品,加上即将发布的iPhone6也不足10款产品,显然全球用户对于苹果iPhone的认可度还是相当之高,所以单比人气,苹果iPhone6就完全不输三星Note4,更可况苹果iPhone6还是蓄势待发的状况。

    苹果iPhone6(机模仅供参考)

    苹果iPhone6将会分别采用4.7英寸和5.5英寸,且5.5英寸版将会配备蓝宝石屏。而在核心方面苹果会启用全新64位苹果A8处理器,主频有可能在2.0GHz上下,而运行内存据目前曝光消息来看,有可能会上升至2GBRAM,这与先前曝光的1GB内存有些出入,系统方面自然是会采用正式版iOS8版本。另外在网络方面,该机将会支持双4G。

    苹果iPhone6(机模仅供参考)

    编辑点评:

    只能说苹果的保密工作做的不错,配置方面除了知道屏幕尺寸之外,其他的细节还均限于猜测状态,好在现在距离北京时间9月10号也已不足一周时间,一切都将明朗化。另外苹果放出机模本人感觉有烟雾弹的嫌疑,人们知道了大致的样子似乎就不会再去刨根问底,反倒能够协助苹果对新机的保密工作能够顺利进行。不管怎么说,苹果新一代的iPhone都将是新时代的开始,小屏iPhone即将成为历史。(文章后将附上详细曝光信息)

    iPhone6劲敌之——三星Note4:QHD+金属边框

    三星Note4 N9108V(行货)

    [预测售价]5499元

    [发布时间]2014年9月3日

    先来简单看看此次三星Note4的表现,该机也是首次采用QuadHD级别的分辨率,加上三星惯用的SuperAMOLED魔焕炫屏,在显示方面还是非常惊艳。另外本机还成为了Note系列首款采用金属机身的手机,而背部仍旧延续仿皮革质地,这使得该机更显档次。此外三星Note4还搭载了更为智能化的全新SPen,压感提升到2048级,达到目前业内标准,并全新加入智能选择功能,轻松截取,实时保存与分享。

    图为三星Note4

    三星Note4采用5.7英寸SuperAMO LED显示屏 ,分辨率为2560X1440像素的QuadHD级别,显示效果极其惊艳。而在核心方面该机会分为两大版本,一是三星自家猎户座ExynosOcta5433处理器,另一版本则为大家众所周知的高通骁龙805四核处理器,以及达到3GBRAM的运行内存,可流畅运行Android4.4版本。另外在机身背部该机设有一枚1600万像素摄像头,包含LED补光灯,支持OIS光学防抖功能,以及支持120超广角的370像素前置镜头。

    图为三星Note4

    图为三星GALAXYNoteEdge

    图为三星GALAXYNoteEdge

    发布会所有新品一览亮点多多可惜均为公布价格

    编辑点评:

    三星Note4的功能远不止如此,该机无论外观设计还是用户体验方面均为大家留下深刻印象,在延续GALAXYNote3所有功能的同时,再次创新,在拍照方面本机除了加入更为强大的镜头组件外,还更为人性化,比如在自拍时,心率传感器可作为第二拍照键使用等等。此外三星Note4还支持极速充电功能,30分钟即可充满50%的电量,而电池容量也增大到3220mAh。此次三星不仅仅带来到三星Note4,还有更为另人心动的曲面屏GALAXYNoteEdge,以及智能手表GearS和虚拟眼镜GearVR,惊喜程度已然爆棚。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: LED显示屏 富昌 Avnet Arrow

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续