详情页
首页>资料大全>企业资讯
恩智浦将MIFARE DESFire芯片用于icash2.0 MIFARE DESFire
EEWORLD    发表于   2014-10-29

    小额支付智能卡已在台湾推出 。

    上海/台北,2014年10月28日 – 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V. NASDAQ:NXPI) 的MIFARE DESFire芯片被台湾爱金卡公司采纳,应用于全新一代电子票证-icash2.0。该电子票证搭配积分计划,为当地消费者提供更快速、简便、安全的购物体验。 消费者期望获得快速服务,若零售商采用非接触式(或称感应式)的付款方式,消费者只需利用非接触式智能卡便能快速又便利地完成交易,不仅可以得到购物体验的提升,还能让零售商在短时间内快速处理多笔交易。

    为了提供安全的基础建设服务,恩智浦公司建议零售商采用读卡器芯片及MIFARE SAM AV2,以提供安全储存密钥与后台核心服务器间的链接。 恩智浦半导体公司智能移动与零售事业部总经理Martin Gruber表示:“恩智浦很高兴能与爱金卡公司合作,提供先进的非接触式技术,让消费者购物过程更迅速便利。和过去相比,现在的消费者希望更快速有效地完成日常购物,同时保证交易安全。恩智浦和台湾爱金卡公司携手推出的icash 2.0可满足消费者需求,并提升其使用上的便利性及安全性。不仅如此,MIFARE DESFire芯片符合台湾电子货币包发行法规标准,使得爱金卡公司能以快、有效率的方式推出icash2.0。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 贸泽 大联大 富昌

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续