详情页
首页>资料大全>企业资讯
Fitbit发三款健康手表:瞄准Apple Watch
爱范儿    发表于   2014-10-29

Fitbit智能手表  

    从Fitbit Flex到Fitbit Force,从手环到类手表,移动电子医疗公司Fitbit在经历了重创公司的产品召回事件后,终于带来了全新的可穿戴产品——Fitbit Charge、Charge HR和具备GPS功能的Surge,覆盖高中低三个价位段。

  Fitbit Charge是Fitbit Force的后续产品,基本上延续了Fitbit Force的设计和功能,依然配备OLED显示屏,但表带的软橡胶增加了纹理效果。功能方面,依然支持计步、行走距离、卡路里消耗、楼层数,同时增加了自动睡眠检测和来电显示功能,防水设计,电池续航达7天。售价130美元。

  作为Charge的高级版本,Charge HR在前者的基础上增加了心率传感器,被Fibtbit称为 PurePulse,参考心率数据用户能够得到更加准确的卡路里数据。不过,Charge HR的续航也因此从7天缩短至5天。Charge HR售价150美元,明年年初上市。

  如果说Fitbit Force和Charge还只能说是介于手环和手表之间的“类手表”,那么Fitbit Surge则称得上一款全功能的智能运动手,为专业健身用户设计,支持运动交叉训练记录。

  Surge配备了一款背光式LCD触控屏,内置了8个不同的传感器:三轴式加速计、陀螺仪、指南针、环境光线传感器、GPS和心率传感器。GPS的支持使它能够独立于智能手机记录用户的跑步路线。除了提供普通智能手表来电、短信提醒、计步等功能,Surge还支持音乐控制。

  在关闭GPS的情况下,Surge的续航大约有一个星期。Surge同样到明年年初才能上市,售价250美元。

  无论是产品定位、产品特性还是上市时间,Fitbit Surge都将与Apple Watch开展正面竞争。目前的形势是,苹果(105.11, -0.11, -0.10%)已经在官方商店下架了Fitbit等竞品,而Fitbit也未拥抱苹果健康平台HealthKit。数据分析公司NPD Group的数据显示,Fitbit目前占有全球健康手环市场 69% 的市场份额。

  Fitbit联合创始人兼CEO James Park在接受re/code的采访时说:

  “作为消费者我很喜欢苹果,HealthKit对我们来说很有意思。不过我们是一个开放的平台,那是一个我们要持续评估的事情。我们非常积极地与诸如微软(45.91, -0.22, -0.48%)健康平台Health Vault进行整合,从那些经历中我们学到了很多。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: LED显示屏 Element14 e络盟 贸泽

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续