3G/4G平板是大势所趋
平板电脑行业发展至今已有四年多的时间,在这期间 3G/4G网络虽然发展迅速, 但是目前出货量的依然是单WiFi平板。不过我们也可以看到从去年开始,随着MTK大举进入平板市场,3G通话平板增速迅猛,去年MTK方案的3G通话平板出货量就达到了2000万,今年MTK更是有望突破4000万。而这些基本上都是带有3G通话功能的平板。在今年10月,MTK还针对平板市场推出了64位的双4G八核处理器MT8752,目前不少国产平板品牌已经开始采用,而且价格也十分诱人。
相比3G/4G通话平板市场的迅速增长,单WiFi平板市场今年出现了大幅下滑。这一点,作为深圳平板行业的从业者来说应该都能感受到。今年以来整个平板市场都有点萎靡不振,除了MTK和英特尔方案的平板还在保持热度,有一定增长之外,其他方案的平板均出现了不同程度的下滑。
"去年,我们每个月平板出货基本在百万台左右,但今年月平均只有700K左右。其他只做单WiFi白牌平板的厂商,出货量都有大幅下滑。我认为今年单WiFi平板市场(不含Win8平板)将衰退三成到四成。"爱键电子总经理陈柏州说到。" 未来没有单WiFi平板,3G/4G将成为平板的标配。"在陈柏州看来,未来 带通讯模块的平板与单WiFi平板的价差将会越来越小,后单WiFi平板被替代是必然。
“带3G/4G网路的通讯平板将会是大势所趋。”安科讯总经理邱波认为,“未来运营商将会成为3G/4G平板市场的推动主力。”
单WiFi平板价格优势不再
我们很难断言未来平板市场是否真去如陈柏州先生所言,不过我们可以看到,3G/4G平板市场正在迅速增长。在MTK进入平板市场之后,3G通话平板价格一路下压,直逼单WiFi平板。在今年的香港秋季电子展上就有厂商对7英寸MTK双核3G平板报出了39.9美元的价格。
而MTK芯片本身的高集成度,多功能,以及价格上的优势,也使得MTK平板得以迅速增长,可是在3G平板市场,MTK是一家独大。继MTK在平板市场并取得成功之后,Marvell、展讯等手机芯片在去年也纷纷进军平板市场。今年Marvell联合昂达、普耐尔推出了多款4G平板电脑,其中昂达的4G平板极光1c售价仅499元。而本月初曝光的展讯SC5735四核方案的3G平板,售价更是低至了209元。这样的价格已经是与单WiFi四核平板的价格相差无几。
我们可以看到,与这些3G/4G平板相比,现在单WiFi平板在价格上的优势已经不再那么明显,特别是在低端市场上,当二者价值已相差无几之时,消费者显然会更愿意选择3G/4G的平板产品。显然这对于传统的单AP厂商来说是个不愿见到的情况。这也促使了一些芯片原厂的转型。
芯片原厂的转型
在今年的香港春季电子展上,平板芯片厂商瑞芯微正式发布与英特尔联合开发的3G解决方案XMM6321。XMM6321虽然算是瑞芯微与英特尔针对手机和通话平板市场的款试水产品,但是其意义重大,标志着瑞芯微和英特尔正式进入手机和通话平板市场。
同时XMM6321芯片也是非常有亮点的一款产品,整个方案仅用两颗套片就容纳了所有器件,号称是全球集成度的3G方案。其成本也是非常的具有优势。据安科讯总经理邱波先生介绍,XMM6321方案的产品可以做到与展讯SC5735方案相近的价格。
相较于同类方案上的四颗套片,XMM6321仅使用两颗套片,集成了WIFI、蓝牙、GPS及PMU等元件,同时可支持联通3G与GSM(都支持四个频段)。高度集成化,将使终端设备厂商在生产时,PCBA元器件数量大量减少。更高的集成度,也带来更佳的整体稳定性。同时两颗套片使XMM6321的损毁率相较其他四颗套片的毁损率更低。这些都意味着产品成本的大大降低。并且瑞芯微还提供了Turn Key方案,进一步保证了其生产工艺和产品推出速度上更快速。
另外,由于XMM6321采用的是Intel的基带芯片(原英飞凌),而该基带技术在全球具备广泛认证和成熟应用的巨大优势(苹果代3G智能手机,即采用该基带技术)。这也为瑞芯微XMM6321进入全球化通讯领域带来一些的竞争优势。
且不论这款产品如何,未来是否会获得成功,我们可以看到英特尔与瑞芯微对于通讯市场的重视。单就目前的局势来看,瑞芯微和英特尔合作是明智之举。通过与英特尔的合作瑞芯微补足了自己在基带技术上的短板,同时与其他的单AP厂商拉开了距离。
而其他的传统的AP厂商,似乎也正在积极的与一些IP厂商相接触,寻求合作。相对于3G专利比较集中,4G专利则比较分散,这些传统的AP厂商还是有不少可以选择的合作方。不过在这个快鱼吃慢鱼的时代,留给他们的时间已经不多了。