详情页
首页>资料大全>企业资讯
Tollgrade和Lantiq携手为全IP网络提供下一代DSL在线测试
EEWORLD    发表于   2014-11-03

    业界首款端对端解决方案引领高速DSL网络测试功能的新时代。

    阿姆斯特丹—宽带世界论坛(Broadband World Forum)—2014年11月—Tollgrade通信有限公司(Tollgrade Communications, Inc.)与领特公司(Lantiq)日前宣布:两家公司已结为联盟,为宽带运营商推出业界的、无缝的、标准化的下一代网络(NGN)线路测试解决方案。该方案将Lantiq的MELT芯片组与Tollgrade 的LoopCare运营支撑系统(OSS)软件结合在一起,使电信公司能够将经过现场验证成熟的测试专业知识迁移到新型全IP网络的需要之上。

    Tollgrade的LoopCare软件与Lantiq业内的金属线路测试(Metallic Line Testing, MELT)技术相结合,使得宽带服务提供商能够实现无缝的DSL测试,这种测试开始于芯片并结束于Tollgrade可靠的故障诊断与分析软件。

    目前正在使用的现有宽带线路的一半都采用Tollgrade的OSS软件进行测试,而超过3000万条已付运的MELT线路采用了Lantiq芯片组(这几乎代表了目前所有已部署的基于IP的DSL线路)。借助这项合作伙伴关系,客户在向下一代网络迁移以改善DSL性能的时候,能够从两家公司处于市场地位的专有知识中受益匪浅。

评论:
    Tollgrade Communications总裁兼首席执行官Edward H. Kennedy评论道:“这是一个高速数据驱动的世界。随着宽带服务提供商推出NGN网络,他们势必不会放弃业界在过去的二十年里信奉为标准的测试能力。而借助这项解决方案,我们将使宽带服务提供商在转移到新型DSL网络时,所进行的投资继续不会过时。”

    Lantiq副总裁兼话音与电信产品业务线主管Johannes Eiblmeier说: “随着宽带服务提供商继续向NGN架构转换网络基础设施,推出高效而无缝的集成化线路测试软件和芯片组是极为重要的。借助Lantiq的MELT芯片组,运营商即使在全IP网络中也可以完成PSTN级的线路测试。用于话音与数据传输的单一架构基于IP的网络需要准确的测量,这可通过Lantiq/Tollgrade提供的产品直接完成、详尽分析和处理。”

此项合作的重要优势:
来自Tollgrade和Lantiq的联合方案可消除为了测试精度而折让速度的需求,这使得宽带服务提供商能够自信地建设他们的NGN,而不失客户服务和维修机构所需的自动化、精度及实用性。
在转向新的DSL网络时,市场的MELT芯片组与Tollgrade LoopCare OSS软件让投资不会过时。
该解决方案集成了Lantiq精确且高性价比的多信道MELT技术,采用VINETIC-LTC128加上Smart SLIC-T16/MLT16芯片组,并借助Tollgrade的 LoopCare来提供自动化测试。
精密的线路和回路测试功能使得宽带服务提供商能够实时监控声音质量和网络稳定性,而不会对DSL性能产生影响。
MELT是 ITU G.996.2标准的一部分,支持诸如VDSL2,、ADSL2+ 和SHDSL等所有xDSL系列。
在2014年10月21-23日举办的宽带世界论坛上的演示
    Tollgrade和Lantiq在宽带世界论坛C10展台上预演他们的DSL测试功能,该活动在阿姆斯特丹RAI会展中心(RAI Exhibition & Convention Centre)举办。两家公司邀请新闻界、媒体以及公众来参观这种集成化软/硬件方案的展示。




ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 ICKey 云汉芯城 Digikey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续