详情页
首页>资料大全>企业资讯
ARM:物联网成长幅度将超越移动设备
经济日报    发表于   2014-11-07
  在此次在台举办ARM 2014科技论坛中,ARM处理器事业部总经理Noel Hurley强调目前行动装置依然仍占ARM现行发展规模,但估计物联网装置、网通相关设备将在近5年内加速成长。同时,针对与竞争对手相较部分,Noel Hurley认为ARM拥有相当充足技术资源与合作优势。


ARM处理器事业部总经理Noel Hurley
物联网、云端应用成新战场

根据ARM处理器事业部总经理Noel Hurley表示,ARM现行发展虽然仍以手机等行动装置为大宗,但预期未来将更具体着重于整个物联网,以及作为背后支撑的云端应用 (包含服务器、网通设备),同时估计在2020年左右达成300亿台联网装置的发展规模,同时预期届时每户人家中将平均会有50种联网装置。

从ARM的角度观察,认为物联网持续发展将持续带动服务器、云端市场发展与改变,进而影响传统社交模式及各类装置使用行为,例如智能型手机在近年来逐渐改变沟通互动等使用行为。而为持续提供各类解决方案,ARM也藉由本身技术能力提供各类弹性解决方案,并且能以少电力提供效能。

同时,因应各类装置背后所需使用云端平台,目前ARM也与各个OEM、ODM合作伙伴推出ARM架构服务器 (例如HP射月计画等),藉此提供即时分析、后援储存等应用,未来也将携手更多合作伙伴、开发者资源,持续扩大整体市场经济规模。


高位元发展成定局

在近期发展中,ARM除宣布推出ARMv8技术规格,并且提供开发工具「Juno」让合作伙伴能更快研发软硬件内容,并且透过新FinFET技术降低处理器容积需求,并且改善耗电比例与整体效能。

另外,针对日渐兴盛的行动平台游戏市场趋势,ARM也进一步强化旗下Mali系列绘图芯片发展,在近期推出的Mali 800系列也进一步整合3D显示效果、支持4K与减少60%带宽损耗等特性,让行动装置足以支撑重量级游戏作品。

在ARM旗下处理器产品未来发展方向部分,Noel Hurley认为往高位元发展已经是确定方向,不过主要还是端看市场使用需求,当有实际使用需求如8K画质显示才可能在电视产品使用64位元架构处理器,否则一般而言,32位元架构即可对应一般电视装置使用需求。但若市场趋势持续发展,未来势必也会让64位元架构处理器成为主流。

而针对多核心架构模式部分,目前ARM依然聚焦在big.LITTLE大小核架构设计,藉此实现节电、高效使用特性。

物联网装置、网通设备近5年成长幅度

至于与竞争对手优势比较部分,Noel Hurley表示ARM优势还是在行动装置、通讯设备,以及广泛物联网应用,虽然目前在服务器市场发展仍在起步阶段,但预期在与包含AMD等合作伙伴共同携手之下,将会在近期内显著成长。加上本身技术专利、合作资源等,也将比其它竞争对手更具发展优势。

Noel Hurley预期物联网装置、网通相关设备在近5年内将显著加速成长,进而带动既有行动装置市场,以及背后云端平台相关服务器市场扩展。




























ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Wpi Onlinecomponents Master

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续