详情页
首页>资料大全>企业资讯
高清网络时代H.264难以承受 H.265是未来利器
中国安防展览网    发表于   2014-11-07
    从安防监控的发展阶段来看,经历了模拟、数字、网络、高清智能等阶段,而H.264很好的推动了安防高清化的应用和网络化的普及。现今,"高清化、智能化"是安防监控网络化进程的表现形式,人们对于高清的追求永无止境,安防需要更高清的拓展,此时,H.264已经承受不起。安防监控在呼唤一种更强的视频压缩标准的到来。
  
  红苹果一直关注于视频监控中心图像控制,对高清网络图像的集中管理、解码、上墙显示和控制方面有自己一些见解。在未来的一段时间内我们将针对行业高清数字解码图像上墙显示等方面的一些现状、问题和解决办法进行深入分析和探讨。



高清网络时代H.264难以承受 H.265是未来利器

  
  解决H.264压缩标准不足的办法主要有三种,它们各有优劣。
  
  首先基于专用芯片的结构(SoC ASIC)是使用专用视频图像处理芯片内部除处理器外,还集成了一些智能模块,如音视频输入输出接口等,有些还集成了图像压缩、图像增强、硬件加速模块。从本质上讲,专用视频压缩芯片和通用视频处理芯片都属于SoC(Systemon Chip),只是前者带有固定的压缩模块、固定的处理方式,后者需要产品开发商开发视频压缩算法程序。这种解码方式使用专用芯片,价格成本相对较低,便于推广,但是对技术要求还是较高的,需要厂家有较丰富的编解码技术研发经验的积累,而且由于升级和兼容方面的问题,要想做到多协议兼容比较困难。
  
  其次基于DSP ARM的结构是基于多媒体DSP技术的高清解码方案,采用了高清数字信号处理器和嵌入式系统芯片作为硬件平台,具有很强的灵活性。由于可编程性,基于单个应用开发的IP能够得到重复利用,可以对不同的压缩标准进行解码,集成了丰富的外围设备,系统的对接和拓展比较方便。
  
  另外基于x86的结构,同基于RISC架构CPU的嵌入式系统相比,基于x86架构CPU的嵌入式系统有如下优势:除了支持H.264外,它可对多种格式的文件进行编解码,如MPEG-2,MPEG-4,WMA等,对于一些非标的编码算法的解码有更多的办法和工具来实现,兼容方面由于获取前端IPC厂家的SDK相对较容易,实现多种协议的网络视频相对容易,开发周期短。而且基于x86架构的解码器由于内嵌WindowsCE实时操作系统,具有较齐全的应用软件,维护成本低,可轻松地与PC资源共享。但开发成本较高,硬件成本高昂,成本难以控制,在后期针对成熟的高清视频监控市场来说推广起来就很困难。
  
  H.264的出现结束了视频压缩多标准的时代,其在编码性能上的优势,使整个安防行业大步向网络化迈进。发展到现阶段,H.264等视频压缩标准已经不堪更高清的压力,延缓着安防发展前进的脚步,安防需要一股更强大的力量来推进大联网的发展。
  
  伴随着4K高清监控的火热发展,H.265标准随之进入大众的视野,采用H.265编码仅需原先一半的带宽,即可得到相同质量的视频。H.265不仅可以降低1080p等当下主流高清格式的码率(1080p仅需1~2Mbps码率),同时也适用于4K和8K等超高清视频,可以认为,H.265标准让网络视频跟上了显示屏"高分辨率化"的脚步。
  
  安防监控一直走在追逐更高清的路上,从以前的CIF,到D1,再到720p、1080p,甚至4K,一直延续着更高清的发展路程。一路走来,先进技术的出现也无不是对更高清产品的一种保障。H.265的到来很好的适应了安防监控的新需求:更高的压缩比、更快的处理速度、更好的适应能力。安防行业的发展需要H.265的到来,而H.265恰恰就像是为安防量身打造的利器。


















ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 数字信号处理器 云汉芯城 Digikey Mouser

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续