详情页
首页>资料大全>企业资讯
2014:看安防行业未来发展趋势—追求清永无止境
CPS中安网    发表于   2014-11-07

  2014年上市企业增长领跑行业

  企业普遍认为:新技术4K、H.265、云存储/云平台、LED小间距的出现必然给行业带来新的变革。视频监控领域,虽然4K多数企业还在观望,但是不能否认超高清监控市场前景看好,大家都期待端到端的各项技术完善后,能够降低产品成本。在企业的销售增长中,IPC高清产品的增长速度远远大于模拟产品,行业总产值将达4280亿元左右,5年来平均增长为17.4%;2014年全行业实现增加值为1540亿元,5年来平均增长为16.7%。通过查阅安防上市企业2013年公布的年度财报及2014年中期财报分析:增长超过了40%以上的公司有14家,而增长率超过100%的,主要集中在监控厂商的有佳都新太、高新兴、亿通科技、华平股份;智能分析的厂商有:汉王智通、川大智胜。由于上市公司总体实力较强,具有资金、技术、管理等全方位的优势。上市公司的经营情况总体好于全行业平均水平。安防类上市企业增长率高于中国安全防范产品行业协会公布的2014年数据。

  从企业反馈的情况看,受益于公安机关推进的平安城市建设有力地促进了视频监控设施及平台建设;其次是行业应用广泛而细分。医院、学校、场馆、能源、通讯、环保、食品、厂矿企业等市场增长率越达到了20%以上。记者采访到的企业如索尼、三星、博世、海康、大华等巨头都推出民用安防产品,有理由相信民用安防在运营商4G升级,家庭带宽提速的大背景下的应用加快升温。

  追求清永无止境?

  从CIF、D1到高清(720P、1080P)再到超高清(4K)安防行业在刷新摄像度清晰度的道路上只经历短短十多年,安防人兢兢业业地创造出无数令人惊叹的产品,围绕着监控图像质量的提升,日夜间的监控转换,24小时不间断的监控,满足各行业的需求等方面,行业从无解到普及再推向深度应用,我们可以清晰的看到安防人披荆斩棘的历程,始终把前沿技术带到安防领域然后再把成熟的解决方案推向了市场。

  通过对企业产品线的了解, 4K技术的成熟应用,端到端的解决方案,都在推动超高清技术在行业内的应用。 4K的应用不得不关注的一个问题,清晰度提升了,码率增加了,直接占用有限的宽带资源,这些都是工程商实际面对的问题,多路监控需要增加存储设备要花钱,流畅监控增加宽带需要钱。但是,客户都不愿意在“看得清”的效果上多花钱,这个问题怎么办?所以说,只有前端4K技术不行,必须在整个使用环节上引进新的技术,随之而来的编码技术H.265进入人们的视野,解决的就是监控摄像机采集图像处理后码率大占用带宽的问题。天地伟业董事长戴林表示,这是一个技术的闭环,缺一不可。北京蓝色星际软件技术发展有限公司总裁肖刚回应道,4K、H.265新技术的出现给超高清的应用提供了良好的机会,对于企业来说需要考虑的如何把超高清应用落地,更多的指向客户能够接受的使用成本上。

     重新定义安防智能化

  围绕着监控图像本身的技术点公布了很多,那么围绕着图像信息化应用的新技术展会上我们看到的是智能分析技术的应用:“感知”、“超感”、“smart”产品将重新定义智能监控。好的智能分析技术离不开好的算法及芯片,在硬件产品逐渐同质化,未来在这些层面将出现新的竞争热点。同时,基于高清监控应用中受带宽限制的现实,市场较为流行并在展会上能看到模拟高清三大标准产品(AHD、CVI、TVI)也占据了一部分产线。但绝大部分企业只是将其作为完整产品线中的补充部分,市场需求的有限性,企业主要目的是满足用户实际需要,促使模拟视频应用平稳过渡到网络高清应用。

  多方助推4K监控落地

  记者在采访华为、希捷、西部数据、同有科技、欧迅特、创新科等后端存储设备企业时,从企业反馈的信息分析,面向智慧城市、公安、大交通、政府、机场、港口、金融、商业体等细分应用,充分满足了安防领域多元化的应用需求。在大数据挖掘、数据分析、智能分析等方面,企业将精心打造了安防全系列存储产品。此外,针对智慧城市、平安城市以及轨道交通等安防领域中典型特征的细分市场,同有打造了定制化的行业存储解决方案。具有自主知识产权的终端显示企业利亚德、TCL、洲明、创维、中电视讯、光锋光电等企业都表示,希望安防行业可以通过整合、合作等方式促使前端市场规模的扩大,有利于整体安防市场的发展。在4K显示终端产品线的问题上,更多会考虑到,目前4K监控产品线还处于起步阶段,但是随着技术发展和用户体验,必将带动后端的显示设备、解码器、控制器、云存储的发展。所以4K监控产品必将取代HD监控。

    平台厂商厚积薄发

  除此之外,从今年的北京安防展可以看到,平台厂商正在迈向成熟,深耕细分化市场。在这一领域,标准化,云服务,警用实战都成为发展的方向。

  平台厂商的优势主要来自于GB/28181对视频监控联网标准的统一以及公安部在全国范围内进行的大信息共享平台、网络传输平台、大数据库建设。跨区域多级联网,分布式存储,海量数据存数和管理,解决公安实战业务需求等产业技术发展方向性的指引。满足公安实战需求的平台将首先的到大规模应用,这也是宇视科技、苏州科达、东方网力,中电兴发、佳都新太,金鹏,高新兴,中兴力维等企业纷纷推出以满足公安实战需求的平台解决方案的原因。

  同时,凭借这些平台解决方案,企业也获得了很多项目。在平台开发的优势基础上,这些有IT、通讯背景的平台厂商无一例外的开始了硬件产品的研发生产。从前端全系列的高清摄像机到后端的NVR管理平台一应俱全,并且由于这些企业和传统的安防设备制造商在高清监控设备的研发生产上切入时间基本处于同一周期,经过这两年的积累,平台厂商的高清监控产品生产已经日臻成熟,产品已经形成系列化,能够满足项目的需求。

  安防转型:拥抱IT互联网

  从北京展会可以看到,不管是平台厂商还是传统安防厂商正在积极地拥抱互联网公司,海康威视总裁胡扬忠认为:“不管是通信企业、还是电子公司,还有现在的互联网公司都进入到了安防行业,整个产业都在交叉融合中稳步前进和扩展,这也是安防产业的趋势。”原来传统安防厂商对于网络传输,通信协议,信令等技术储备的短板此消彼长。来自于IT和通讯行业的成熟技术将起着关键性作用。

  从这个角度看,智慧城市、平安城市公安项目的建设厂商的机会是均等的。从今年的市场情况和本届展会看,在未来的市场竞争中根本的市场竞争将在平台厂商和有高清监控厂商之间进行。这种竞争,在短期内是竞合的关系,从长远看,行业资源整合度将越来越高,随着安防IT化的深入,安防寡头也将形成。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Master 安富利 艾睿

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续