门禁系统历经二十多年的发展,已经超越过去单纯的门道及钥匙管理,发展成为一套完整的出入管理系统。通过计算机系统进行何时何处放行某些人、何时何处拒绝某些人、何时发出报警信号及保存出入记录,门禁系统能达到安全防范和及时警报联动的目的,它在工作环境安全、提升企业管理效率中发挥着重大的作用。
门禁发展史,展现智能生命
结合门禁技术的发展与门禁系统的安全性,门禁行业经历了几个重要发展阶段,主要包括低频卡技术和高频卡技术以及目前的虚拟凭证卡技术。
1、低频卡技术门禁系统
在过去15或20年间,低频卡是安全行业的标准,它能提供高效而有效的门禁控制。这种卡结构简易,谁使用这些卡都可以进入大楼。持有公司所发卡片的任何人都能进入大楼;此人可以是拥有公司所发卡片的员工或使用遭窃或丢失的卡片通过门禁的作案者。为增加低频卡的安全性,各公司在卡片上添加照片等可视的安全信息,员工佩戴有自己照片的ID/门禁卡,且安保人士也经过训练,能核查不具备相应身份验证信息的人员,从而提供基本的身份验证方式。这些低频卡通常称作感应卡或ID卡,如今很容易被复制。由于不法人员可通过某些设备制作复制低频卡,从而自由出入大楼,除非大楼里还具备监控摄像头或有人目击此人进入大楼,否则无法知道未经授权的人员曾经通过门禁,从而给门禁系统的安全性带来不稳定因素。
在安全经理、经销商、集成商和设备制造商(OEM)看来,125kHzRFID感应卡(Proxcard)和读卡器是该阶段门禁控制系统的行业标准。感应卡可靠、价格实惠,可与门禁控制系统无缝集成。
时至今天,Prox技术仍然提供很强性价比和便利性。然而,125kHzRFID卡技术和卡格式不如非接触式智能卡安全,从而促使门禁系统向非接触式智能卡技术发展。
2、非接触式高频智能卡技术门禁系统
目前,非接触式高频智能卡技术的联网门禁控制系统正广泛应用于社会各行各业如政府部门、金融机构、交通、能源、智能小区、工厂、医院等领域。通过在智能卡芯片内植入多层安全元件,通过电脑对所有门进行权限管理,设置强大的门禁管理功能和权限,实时监控门的进出情况,查询所有门的进出记录,门越多,设置越轻松,管理越方便。
同时,门禁系统能够和计算机进行通讯,通过安装在计算机上的门禁管理软件进行卡的权限设置和查询门禁出入记录。不使用电脑,系统也可以脱机正常运行,软件运行可以进行权限和参数的设置,可以实时监控各个门的进出情况,制作统计考勤报表等。设置轻松,管理方便,并实现了更高的安全性。
iCLASS非接触式卡技术业已成为高频技术智能卡行业标准。iCLASS技术,将感应卡的优势伸延至一个更强大和多功能的平台上,同样可靠便利和高性价比,与此同时,这个平台可通过数据加密和相互验证提供更高安全性。
为使门禁控制系统更强大,iCLASS13.56MHz非接触式智能卡技术及读/写字段具互操作性,并支持多种应用,例如生物识别身份验证、小额电子支付以及PC安全登录。iCLASS技术平台已经提供可靠服务将近10年,已经成为高效率、安全和有效的门禁控制系统的标准。
3、进入NFC的时代
随着时代演变,门禁系统迈向虚拟化及移动性的方向发展。近距离无线通信(NFC)是一项适用于门禁系统的技术,这种近距离无线通信标准能够在几厘米的距离内实现设备间的数据交换。NFC还完全符合管理非接触式智能卡的ISO标准,这是其成为理想平台的一大显著特点。通过使用配备NFC技术的手机携带便携式身份凭证卡,然后以无线方式由读卡器读取,用户只需在读卡器前出示手机即可开门。据研究机构IHSiSuppli预测,2015年,制造商将出厂约5.5亿部支持NFC的手机。
NFC虚拟凭证卡的简单模式就是复制现行卡片内的门禁原则。手机将身份信息传递给读卡器,后者又传送给现有的门禁系统,后打开门。这样,无需使用钥匙或智能卡,就可提供更安全、更便携的方式来配置、监控和修改凭证卡安全参数,不仅消除了凭证卡被复制的风险,而且还可在必要时临时分发凭证卡,若丢失或被盗也可取消凭证卡。包含身份信息的虚拟凭证卡可嵌入到各种便携式设备,包括NFC智能手机、基于微处理器的SmartMX卡,使门禁控制技术的应用突破了传统的卡和读卡器模式,可藉由虚拟凭证卡将手机作为门禁卡使用。由此,在过去数十年中使用的门禁技术现在可嵌入手机等移动设备,在开启大门时,我们不再需要钥匙和卡片,只需将具有NFC功能及内置虚拟凭证卡的手机置于读卡器前,便能开启门禁。
4、虚拟凭证卡技术的优势除在于其便携性,更能保证系统的安全性
SIO虚拟凭证卡为数据提供额外的多样化密钥,验证和加密和加密功能,以防止安全保障遭到破坏。SIO的这种安全性能根据设备独有的特性将数据绑定在特定设备上,防止SIO被复制到另一台设备上,从而防止在各种场所受到复制卡入侵。SIO虚拟凭证卡在HIDGlobal的TrustedIdentityPlatform?(TIP?)框架内运行,该框架建立了一条安全和可信的边界,可在基于SIO技术的门禁控制应用中,保障密钥的安全提交。TIP框架为在移动设备等各种平台上安全配置SIO虚拟凭证卡提供了方便,无论用户身处何地、采用哪一种网络连接,都没有问题。
此外,SIO技术支持远程配置和管理。例如,SIO模式提供安全的远程管理功能,如果用户手机丢失,就可以利用这些管理功能安全方便地配置、监视和修改虚拟凭证卡的安全参数,从而消除复制虚拟凭证卡的可能性、临时发放新的虚拟凭证卡以及废除丢失或被盗的虚拟凭证卡。
门禁系统经过近十几年的蜕变发展,如今,门禁产品在功能开发与市场应用中都已经相当成熟,目前,各个门禁厂家逐渐把目光转向如何提高门禁控制系统的附加价值上,希望通过门禁系统与其他系统的整合产生更多的功能,如视频识别、电子巡更、访客服务等等。在此发展趋势中,门禁系统与视频监控系统进行整合已成为门禁厂商关注的热点,与此同时门禁软件的稳定性及可集成性越来越高,未来的门禁系统也将是一个综合控制安保平台。
在未来的发展中,门禁系统将会有更多的智能识别技术、报警技术和快捷操作会被应用到门禁系统中来。在当今的安防系统中,已经不是一类企业可以涵盖所有应用的时代。门禁供应商将会与工程商、软件开发商甚至保安公司、物业等进行越来越多元化的合作,在这些不同合作伙伴提出的不同应用需求刺激下,门禁系统也将蜕变成为更为智能的新生命。
用户追求更可靠、更实用、更方便的管理
以上都是门禁行发展的主流趋势,但作为门禁本身,满足用户的其实追求才是发展的硬道理。
安防行业网站组织了门禁系统测试活动,我们看到了门禁系统其技术发展和应用上的理性,即是追求更可靠、更实用、更方便的管理。
1、作为硬件核心的门禁控制器将多为2门、4门,多8门、16门及以上的控制器因为硬件和数据过于集中风险较大,一旦死机即使系统瘫痪,因此将来或许应用不会太多,以将风险尽量地降至底。
2、以往门禁控制器大多选用8位或16位的CPU,现在更多地选择32位的,基于其强大的数据处理能力和网络能力,肯定会将成为设计选择的主流,这样会极大地提高门禁控制器可靠的运行能力。
3、门禁控制器内置自适应TCP/IP双网络接口;连接读卡器可同时支持选用RS485总线或多种类韦根接口(W26、W34),方便兼容第三方读卡器;控制器具有超大容量的数据存储能力,能支持更多量的合法卡和刷卡记录;控制器具有双总线架构可扩展冗余接口等等,所有这些都从硬件上大大地提高了系统的可靠性和扩展能力,使得工程设计和应用也获得了极大的方便。
4、门禁控制器上有众多的输入输出接口和读卡器接口,且相应的设备都安装在比较偏远的部位,为此经常会发生这些端口上连接设备的线路或被短路或被剪断或运行不正常,而安防中心又常常未能及时发现,这样大大地降低了系统运行的可靠性,使系统失去了应有的防范能力,作为主动防范型的门禁系统发生此类故障是不可原谅的。基于上述原因,本次被测的门禁控制器就设计了读卡器接口故障检测和看门狗功能、输入输出接口线路也设计有防短路防被剪断线路功能,控制器对读卡器及连接线路,对输入输出设备线路持续地进行检测,以确保系统能可靠地运行。
5、门禁控制器应该能支持兼容生物识别器件的接入。生物特征作为“便携”和“”的认证介质,将与智能卡介质一起会在门禁应用中得到快速发展,根据系统应用需求的不同应可以选择不同的生物特征识别器件。目前指纹、掌形、面像、指静脉、虹膜等生物识别认证,根据不同的要求和应用场合,均得到了广泛的采用。
确保门禁系统能可靠运行
为确保门禁系统能可靠运行和提高实用性,不光在硬件上要予以保障,还应在系统软件上设计出保障运行和提高实用性的可行性措施,比如本次被测的门禁控制器就具有一些特殊的软件功能来提高系统的防范能力及运行的可靠性和实用性,下面略举一二:
多门互锁:可对控制器所管辖的门任意组合成互锁,这样会很方便有互锁需求的各种应用;
反潜回:与传统的反潜回功能不同,新设计的反潜回功能不仅包括单出入门反潜回,还能设定指定线路上各出入门反潜回、指定区域内各出入门反潜回,用户可任意定义反潜回所涉及的出入门关系;
多重卡开门:如多可支持8个组群、16重卡认证,并刷卡次序可随机任意设定,这样能很方便地随机地提高重要门的安全级别;
首卡开门功能:高峰时任意首卡开门,并保持门常开,直至首卡再刷恢复到常态,这样方便于大型工矿企业应用;
丰富的报警功能:系统可设定读卡器被拆、门未关、门被外力强开、开门超时、胁迫卡/胁迫密码、黑名单、非法卡超次刷卡报警等,这样能使安保人员对系统报警状态一目了然;
在线升级:系统能在线自动升级,如各种原因使升级失败,则恢复到原来尚未升级的状态,至少仍能保持系统正常运行。
完善的管理平台
本次测试还有的亮点是被测的门禁系统都有完善的管理平台,并且不是一般的以门禁为中心的管理平台,而是综合型的安防管理平台,其将视频监控、门禁控制管理、室内防盗报警、周界报警等无缝地集成在一起,形成一个完整的用户管理界面,在用户客户端授权的管理者用户能对门禁点进行全程控制和管理,并且在该平台上能与视频监控、室内防盗报警、周界报警实现联动。此外,管理平台也为一卡通应用如停车场、考勤、巡更、访客管理、电梯控制管理等,及与BA、FA、ERP系统进行集成留有了接口。
从本次测试看,更可靠、更实用、更方便管理或将是门禁系统发展的方向。