详情页
首页>资料大全>企业资讯
KLA-Tencor:芯片良率控制求零缺陷,专投科研野心不小
eefocus    发表于   2014-11-14
工艺控制与成品率管理解决方案提供商KLA-Tencor(科天)在上海召开了一年一度的YMS(Yield Management Seminar,品质管理峰会)会议,公司首席营销官Brian Trafas博士及科天中国区总裁张智安与我们分享了KLA-Tencor在过去一年的收获以及未来的发展规划。


KLA-Tencor公司首席营销官Brian Trafas博士

随着半导体制程不断向更小技术节点迈进,研发和制造成本也急遽攀升,目前半导体制程设备市场已达49亿美元,制程控制成本占总生产成本的15%,特别是进入1x纳米时代后,成本将会只升不降,削减运营成本支出一时成为半导体厂商的通用手段。然而,对于谋求市场份额扩大的企业,继续保持创新和研发的力度才是进补的好战略。过去一年,KLA-Tencor全球收入约为29亿美元,其中在科研创新方面就投入了18亿美元,占总收入一半以上。

芯片制作完整过程包括芯片设计、晶片制作、封装制作、成本测试等几个环节,特别是在晶片制造过程中,每一步都要求对工艺进行严格控制,良率控制是晶圆至关重要的一步, KLA-Tencor的设备在良率检测中发挥了重要的作用。Trafas强调,一件产品从研发到上线历时12到24个月,若无法使产品及时上线,就会丧失市场份额和竞争力。KLA-Tencor旨在帮助客户尽早发现制造过程中的问题,提高工艺水平,并改善良率。

半导体行业目前面临很多挑战,客户要求电子产品要功能强大,成本低廉,电池寿命长。而对于产品本身,随着技术的发展,制程步骤越来越多,工艺越来越复杂,例如在14nm节点,若采用EUV光刻技术,制程步骤超过700步,而采用多重图形技术,步骤达1000步甚至更多,生产过程中又要求“零缺陷”,这使得产品检测变得至关重要, Trafas表示,一块芯片,只有看到缺陷,才能改进,只有测量出偏差,才能纠正。KLA-Tencor在研发设备时充分考虑到了芯片设计的特点和重点,在设备菜单中加强了重点检测的位置,从而能在时间发现严重的缺陷,经过客户不断的反馈与修正,终实现和客户之间的共同研发和进步。

关于中国市场,KLA-Tencor中国区总裁张智安介绍,目前KLA-Tencor在中国上海等八个城市设有工厂,有1600多台设备,客户包括中国几乎所有的晶圆厂,从本土的华虹宏利、中芯国际,及制程集中在6寸的先进半导体厂,到一些合资的企业如海力士、台积电、三星、英特尔等。


KLA-Tencor中国区总裁张智安

目前,国家集成电路产业投资基金(一期规模1200亿)获批,聚焦制造和设计两个核心环节,同时北京、安徽、天津等地相继出台了集成电路扶持政策,因此,KLA-Tencor认为中国集成电路产业将迎来重要发展机遇,KLA-Tencor也将加大在中国的投入力度,全力支持中国半导体行业发展。

KLA-Tencor目前的产品线涵盖了半导体制程的各个环节和技术节点,包括晶圆表面缺陷、光罩、薄膜、关键尺寸检测等,同时KLA-Tencor结合信息技术,也提供数据的分析和储存。在高亮度LED、MEMS、功率器件等领域,KLA-Tencor也为客户提供了大量先进技术和机台。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Onlinecomponents Master 安富利

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续