详情页
首页>资料大全>企业资讯
ADI推出全面的无线传感器开发套件
EEWORLD    发表于   2014-11-14

    ADI公司的开发套件包括协助设计人员快速创建稳定的无线传感器网络所必需的所有硬件和软件元素。

    中国,北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI)近推出一套全面的开发套件,使工业设备制造商能够通过可扩展的无线网络,轻松地将远程传感和监控功能加入到他们的物联网和大数据产品中 无线传感器开发套件显著减少了将设计从概念验证转到量产所需的时间和精力。 该即用套件使工程师们仅用15分钟即可建立工作无线传感器,以远程报告和分析各种类型的传感器数据,例如温度、湿度和运动/振动。

演示套件带有两块多传感器节点板,包括基站连接器、仿真器平台、全功能软件包(包括稳定的通信协议堆栈和丰富的图形用户界面)。 多传感器板的物料清单由集成的RF收发器和ARM Cortex M3微控制器(ADuCRF101),以及多个传感器元件(包括业界低功耗的三轴加速度计ADXL362)组成。

    包含在套件内的基站连接器和仿真器平台使用户可以直接连接本地PC,以实现网络设置管理和实时传感器数据查看。 软件套装包括ADI公司易于使用的ADRadioNet软件,这是一种具有超小代码尺寸的可扩展、低功耗、多跳无线通信网络协议。

    在接下来的几个月里,ADI公司计划就无线传感器开发套件的第三方RF模块产品和扩展软件/云服务发布更多公告。


报价与供货

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 大联大 富昌 Avnet

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续