米尔科技日前宣布推出2款基于TI AM335X的高性能工控板MYD-AM335X-Y及MYD-AM335X-J,结合之前的MYD-AM335X,米尔科技目前共拥有3款AM335X主控板,核心板设计覆盖3款主流接插件方式,配套不同接口资源底板,为业界提供方案选型。该系列工控板用于家庭和工业领域的嵌入式应用,包括游戏外设、高能玩具、打印机、消费类医疗器械和教育终端以及智能收费系统、智能售货机、称重系统等消费产品应用。
米尔科技3款工控板,均采用TI AM335X主控芯片,该器件为业界首款具有多种集成型工业通信协议的ARM® Cortex™-A8系统解决方案,为希望简化并加速工业自动化设计的开发人员带来极大优势。不但支持不足7mW的低功耗,而且还提供2款工业自动化硬件开发工具、完整的软件以及模拟信号链,从而可提供一款总体工业自动化系统解决方案。开发人员可使用该解决方案加速工业自动化设计的上市进程,其中包括输入/输出 (I/O) 器件、人机界面 (HDMI) 等。此外,AM335x ARM微处理器还包含其它重要片上工业外设(CAN、ADC、USB + PHY以及双端口千兆以太网IEEE1588),不但支持快速网络连接与快速数据吞吐,而且还可连接传感器、传动器以及电机控制。
米尔科技的3款同芯不同款工控板,采用的都是核心板加底板设计形式,为较为复杂的系统开发工作提供了极大的便利性和成本效益。用户可根据项目情况直接选择整套工控板嵌入产品,或选择其中一款核心板,自行设计底板从而方便快捷的构建软、硬件系统平台,降低开发难度,缩短产品开发周期。
核心板上除了主处理器以外,还集成了DDR3和NAND Flash存储器,以及一颗PHY芯片,构成一个小系统。3款核心板通过不同的接插件方式,将处理器的外设接口通过底板进行扩展。
3款工控板都扩展并集成了大量基本实用器件,以下是各款之间的区别,供不同应用系统用户进行选择,加上米尔科技所提供的完善的设计资料和技术支持,开发者能够轻松地实现各种应用的开发,并在保证成本效益的同时快速的将产品推向市场。
米尔科技现已开放3款开发板销售,低配置核心板售价只需要RMB218,堪称是业内同款价格便宜的。但是针对不同客户需求,米尔科技还提供灵活的外设配置,可选128MB、256MB、512MB的DDR3,128MB、256MB、512MB的NandFlash,核心板上集成的PHY芯片也作为预留,这样多种组合配置,给客户带来多种可选,目的为让客户在选择更适合自己项目且保证低成本。