详情页
首页>资料大全>企业资讯
飞思卡尔即将推出基于OpenCL的汽车开发环境
EEWORLD    发表于   2014-11-15

    飞思卡尔凭借OpenCL环境激发ADAS和自动驾驶系统的创新和开放式开发。

    汽车处理领域飞思卡尔计划推出基于OpenCL™的平台,呼吁业内使用完全符合汽车级要求的专用产品大幅提升ADAS安全和质量。

    2014 年11月10日,(electronica 2014)慕尼黑讯 – “无人驾驶车辆”概念引发了全世界对这项新技术的想象,当前推出的高级驾驶员辅助系统(ADAS)则加快了这场革命的到来。虽然这些市场蕴藏巨大商机,难题也随之而来,必须首先予以解决。飞思卡尔半导体(NYSE: FSL)如今已经解决了无人自动驾驶技术发展道路上的两大难题—一是ADAS系统开发缺乏开放标准这一难题,二是一项虽然看似普通但尚无人填补的空白,即以消费者为中心的芯片解决方案对于关键无人驾驶汽车应用是否足够安全,从而积极推动行业发展。 

    飞思卡尔日前宣布即将推出基于OpenCL(开放运算语言)的汽车开发环境,旨在为类似的汽车OEM和一级供应商打开市场,在更多车辆中更快实现高级驾驶员辅助技术和其他ADAS技术。公司还呼吁一级ADAS系统提供商及其供应商,采用完全符合甚至超过汽车级质量要求的、安全性能高的嵌入式半导体设计和部署,对整个行业的汽车安全做出新承诺。

ADAS 的普及
    为了解决当前行业缺乏开放标准的难题,以及扭转专用ADAS系统有碍开发、遏制创新设计的封闭趋势,飞思卡尔将针对飞思卡尔芯片提供ADAS系统OpenCL开发环境,从而减少研发日常费用,有效地推广ADAS开发进程。OpenCL是无版税的开放式标准,用于跨平台的并行编程,大大提高了众多市场大量应用程序的响应速度和响应能力。OpenCL这种开放式标准由非营利性技术机构Khronos集团负责维护。

    飞思卡尔高级副总裁兼汽车MCU业务部总经理Bob Conrad 表示,“使用开放标准的开发环境和零缺陷的设计方法,是构成飞思卡尔下一代ADAS平台的基础。通过将OpenCL与我们的汽车处理解决方案产品组合集成,可以让我们的客户从繁琐的工作中解放出来,从而更专注于ADAS创新和更为重要的ADAS安全上。”

完全符合汽车级安全要求

    尽管现在围绕自动驾驶的宣传越来越多,但自动驾驶车辆将不再只是简单考虑其商业规模,同时还需考虑安全性、可靠性和选择安全的解决方案。飞思卡尔认为,有一种论断表示要确保自动驾驶和汽车应用的可靠性,定位于消费电子的旨在提高游戏画面效果或运行智能手机应用的芯片解决方案就足够了,这种说法对于汽车业具有很大风险。这种论断是脱离了无人驾车技术的现实。

    IHS汽车半导体首席分析师 Luca De Ambroggi表示,“无人驾驶车辆面临安全问题,现在市场新推出了许多使用芯片技术的消费电子产品,有些通过了部分安全测试,但这些产品并不是从一开始就是专为汽车安全设计的,存在潜在风险。如果只是发生图形处理器的故障,问题可能不算大,但如果是前端传感器、雷达和刹车出现故障,就将另当别论。”

    几十年来,作为汽车安全领域的行业,飞思卡尔为世界各地的OEM提供了大量部署于ADAS系统的产品。飞思卡尔设计的产品,能够在条件恶劣的汽车驾驶环境中长时间确保汽车操作的安全。公司的SafeAssure 功能安全计划提供大量MCU、传感器、模拟集成电路解决方案及功能性安全应用设计支持,如培训、安全文档和技术支持等。飞思卡尔Qorivva MPC5643L产品是业内款正式获得由独立第三方认证机构授予的、关于ASIL D功能安全的ISO 26262证书的微控制器。

飞思卡尔参加 electronica 2014
    electronica 2014将呈现几乎涵盖整个消费领域和用户行业的重要技术–包括汽车和工业电子产品,嵌入式、无线、医疗电子和MEMS等。此次展会的讨论主题出现了一个新的发展趋势,即日益形成的全球定位格局。大会将通过具体视角,展示业务发展的强劲势头,其中发挥主导作用的是服务的质量、业务的灵活性、稳定的价格,以及如何掌握未来发展的主动权等。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续