详情页
首页>资料大全>企业资讯
Vitesse表示SDN/NFV服务自动化对于运营商业务的成功至关重要
eefocus    发表于   2014-11-19
据分析师的数据预测,电信级以太网服务市场的总额将在2015年突破500亿美元,同时到2018年之前云服务市场的总额有望达到2000亿美元;再加上智能手机的持续稳定增长,以及预计到2020年之前可能出现的750亿部联网设备,广域网(WAN)基础设施将会在其极限之外受到约束,从而迫使业界去开发一种新的方式来管理通信和数据。这正是Vitesse Semiconductor首席技术官Martin Nuss博士在MEF14年年度大会(MEF GEN14)开幕日上做出的评论,他认为在今后相当长的时间里,软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)对于ICT网络将至关重要,这是因为 SDN/NFV结合了能使网络基础设施和连接服务自动化的潜力。

Nuss博士拥有20多年的技术和管理经验,是业界公认的以太网技术专家。Nuss博士现担任世界无线通讯解决方案联盟(ATIS)董事,同时也是美国光学学会会士。Nuss博士观察到的机会之一就在于业务协调(service orchestration),即为云以及在云与云之间自动创建、交付和维护以太网连接和业务。


在MEF CE 2.0业务规范已经成为行业标准、且据此定义和交付了以太网服务的同时,MEF的第三网络动议(Third Network initiative)将会推动行业走向一种极简化模式,这种模式能够支持端对端服务和连接自动化。服务模式和可直接映射到MEF CE 2.0业务的机器可编程API是合乎逻辑的下一步,可支持MEF服务的SDN控制。从客户与设备到云服务的以太网连接也很容易被推广到NFV模型,全网分布的网络功能基础设施此时已与其他采用MEF理念的要素和客户实现了互联。
       

“因为运算资源和虚拟机通常都需要连接在第二层即以太网层,所以采用MEF连接理念将客户与设备连接到云来创建各种盈利服务是完全合乎情理的。”Vitesse首席技术官Martin Nuss补充说到。“随着连接端点的数量以超乎任何人所能处理的方式激增,网络基础设施和连接的自动化将会变得必不可少。在Vitesse,我们紧密集成的一揽子芯片加软件的解决方案早已支持这种愿景,通过支持SDN可编程的 API进入MEF CE 2.0服务协调规范,我们为作为MEF第三网络动议的一部分、助力推动API的标准化而倍感兴奋。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Onlinecomponents Master 安富利

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续