详情页
首页>资料大全>企业资讯
智能手环五大主流MEMS传感器盘点
OFweek    发表于   2014-11-19

    近几年,各种智能穿戴设备兴起,其中智能手环、腕表更是花样繁多,但究其根本,在核心硬件原理上,都大同小异,而传感器作更是其中必不可少的一环,下面笔者就为大家盘点目前主流智能手环所用的传感器有哪些。

  1、意法半导体

  智能手环代表:咕咚智能手环、Fitbit Flex、bong等

  传感器型号:LIS3DH

  意法半导体进一步扩大其运动传感器产品阵容,推出功耗极低的数字输出3轴加速计LIS3DH,比市场现有的解决方案减少90%以上的功耗,同时缩小封装面积和提升芯片功能性。

  工作电流消耗低为2μA,这款3x3x1 mm的加速传感器适合运动感应功能、空间和功耗均受限的应用设计,如手机、遥控器以及游戏机。在±2g/±4g/±8g/±16g全量程范围内,LIS3DH可提供非常精确的测量数据输出,在额定温度和长时间工作下,仍能保持卓越的稳定性。

  LIS3DH 加速计芯片内置一个温度传感器和三路模数转换器,可简单地整合陀螺仪等伴随芯片。LIS3DH还可实现多种功能,包括鼠标单击/双击识别、4D/6D方向检测以及省电睡眠到唤醒模式。在睡眠模式下,检测链路保持活动状态,当一个事件发生时,传感器将从睡眠模式唤醒,自动提高输出数据速率。

  其它重要特性还包括一个可编程的FIFO(先入先出)存储器模块和两个可编程中断信号输出引脚,可立即向主处理器通知动作检测、单击/双击事件等其它状况。

  作为意法半导体的MEMS产品,LIS3DH的设计和制造采用意法半导体销售超过7亿支的运动传感器的制程技术。

  LIS3DH的软件和引脚与意法半导体LIS331加速计系列兼容,客户可直接换件及轻松升级,进而保护在应用开发上的投资。

    2、博世

  智能手环代表:ibody Rainbow、Jawbone UP、Smart Watch2等

  传感器型号:BMA250

  Bosch Sensortec的BMA250是为电子消费市场设计的一款数字输出的低功耗三轴加速度传感器,BMA250加速度传感器2mmX2mm的小型封装和数字接口使其满足众多消费电子制造商的需求,尤其是在便携式手持设备上。BMA250加速度传感器具有从±2g到±16g四个可编程的测量范围,提供应用程序设计者更多的开发弹性,较高的测量精度,其十位的数据可提供精确度小于4mg。

  3、ADI

  智能手环代表:小米手环

  传感器型号:ADXL362

  ADXL362是ADI公司推出的业界功耗低的MEMS加速度计。这款3轴数字MEMS加速度计在运动检测唤醒模式下功耗仅为300nA,与接近的竞争传感器相比,相同模式下的功耗低60%。

  在全速测量模式下,数据速率为100Hz时,功耗为2μA,比相同频率下工作的竞争MEMS加速度计低80%。除了固有的低功耗工作特性,ADXL362MEMS加速度计还有其他能够提高系统级功效的重要特性。

  ADXL362还内置增强型样本活动检测功能,可准确区分不同种类的运动。该特性可避免误检,防止传感器不必要地开启系统且缩短电池寿命。

  ADXL362可用作智能型、连续工作、运动激活开关的一部分。当配备唤醒状态输出引脚时,运动传感器可绕过处理器即时触发启动系统功能的开关,从而进一步降低系统功耗。极低的功耗使ADXL362适合从医疗保健到基础设施监控的各种极度注重电池寿命的应用。

  4、旭化成

  智能手环代表:LG Watch、Smart Watch2

  传感器型号:AK8963

  AK8963三轴电子罗盘芯片是高灵敏度的霍尔传感器技术。小包装的AK8963采用磁传感器检测的X轴,Y轴和Z轴,地磁,传感器驱动电路,信号放大器链,和一个算术电路处理的信号从每个传感器。自我测试功能还包括。从其紧凑的足印和细包的特点,适用于地图去往GPS装备来实现步行导航功能的手机或平板电脑的目的。

    AK8963具有以下特点:

  ·硅单片霍尔效应磁性传感器器实现三轴磁强计在硅芯片。模拟电路,数字逻辑电路,电源模块和接口模块都集成在一个芯片。

  ·宽的动态测量范围和高分辨率较低的电流消耗

  ·输出数据的分辨率:14位(0.6μT / LSB)16位(0.15μT / LSB

  ·测量范围:4900±μT

  ·在8赫兹的重复率平均电流:280μ典型

   5、InvenSence

  智能手环代表:LG Watch、Galaxy Gear、Gear Fit

  传感器型号:MPU-6500

  InvenSence公司的传感器MPU6500,它集成了3轴陀螺仪及3轴加速度计。InvenSence采用体硅工艺,MEMS芯片及ASIC芯片集成在3.0mm x 3.0mm x 0.9mm尺寸的封装内。

    MPU6500的MEMS Sensor芯片采用InvenSense的 Nasiri工艺,该工艺能够与标准CMOS工艺紧密结合,并且使用体硅技术实现主要MEMS结构。ASIC芯片与MEMS芯片采用晶元级铝锗建合。


 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 模数转换 Element14 e络盟 贸泽

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续