详情页
首页>资料大全>企业资讯
nubia大招公布:3456元旗舰手机开启预定
新浪手机    发表于   2014-11-20
  nubia日前预告的“大招”公布了,旗下旗舰产品nubia Z7终于在nubia官网以及京东开启预约。

  nubia Z7是nubia在今年7月8日发布的年度旗舰手机,一同发布的还有Z7 Max和Z7 mini。后二者早已开卖,但nubia Z7直到今天才宣布开售的消息。

  配置方面,nubia Z7采用5.5寸2K显示屏(2560x1440分辨率,538ppi),搭载2.5GHz高通骁龙801处理器,3GB内存+32GB机身存储。

  该机主打拍照,提供500万+后1300万(OIS)摄像头。采用双闪光灯设计、F2.0超大光圈,内置NeoVision 4.0专业拍照软件,具备独立对焦+独立测光、独立白平衡、曝光锁定以及拍运动物体时的焦点锁定等特性。为拍星星,NeoVision 4.0还内置了星云模式。

  此外,Z7延续了nubia的优良传统,支持4G全网通功能,具备双卡双待功能(支持双4G),采用Hi-Fi音效,内置AK4961顶级音乐芯片

  该机定价为3456元,从配置上来看绝对有和MX4 Pro一战的实力,就等MX4 Pro公布价格了。

  据悉,nubia Z7的预约时间为11月19日10:00——11月27日20:00(京东为23:59:59),抢购时间为11月28日10:00。一个账号只能预约一次,预约成功的用户在发售时可购买nubia Z7手机,并只限购买1台。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 云汉芯城 Digikey Mouser

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续