详情页
首页>资料大全>企业资讯
机智堂:手机变身万能家电遥控器
新浪手机    发表于   2014-11-20
  常见的电视、机顶盒、空调等家用电器都随机配备了遥控器,随着家里电器的增多,遥控器也开始五花八门,经常会出现拿错遥控器或者找不到遥控器的情况。
五花八门的遥控器

  这个时候拿出随身携带的手机,对准想要打开的家电,点击屏幕就能轻松遥控。其实,这并不是天方夜谭,随着智能家居时代的来临,用手机控制家电成为了可能。

  家电遥控器什么原理?

  常用的遥控器大都采用了红外线技术,红外线又称红外光,属于不可见光线中的一种。红外光按波长范围分为近红外、中红外、远红外、极红外4类,红外线遥控是利用近红外光传送遥控指令的,波长在0.76微米到1.5微米之间。

太阳光谱

  用近红外线作为遥控光源,是因为目前红外发射器件与红外接收器件的发光与受光峰值波长一般为0.8微米到0.94微米,正好在近红外光波段内,二者的光谱重合,能够很好地匹配,可以获得较高的传输效率及较高的可靠性。

  红外线遥控器的原理比较简单,就是通过遥控里的红外发光二极管把信号换成不可见的红外线发出去,然后被家电前置的红外线接收端接收到然后转成信号,接着信号就能控制家电了。

遥控器顶部的红外线发光二极管

  红外遥控器自上世纪80年代推出以来,因其成本低、使用方便的优点,已经被大多数家用电器采用。不过,红外遥控器的缺点也是明显的,那就是必须直线点对点遥控,并且传输距离短,遥控器与电器之间不能有障碍物。

蓝牙遥控器

  现在有些厂商也开始放弃红外,改用蓝牙进行遥控器的操纵输出,例如小米电视和一些电视盒子都使用了蓝牙进行连接。同时也有很多智能电视支持WiFi遥控功能,利用WiFi直连技术,可以让处于同一WiFi下的智能手机直接控制家电。

  不过,红外遥控器目前依然是主流,并且在家电行业应用普遍,短时间内还无法被替代。因此,有很多厂商推出了内置红外线发射器的手机产品,配合相关的APP,让手机能够方便的操控各种家电。

  手机也能遥控家电?

  其实,在手机上配备红外接口其实不是什么新鲜事物,早在数年前的功能手机时代,当时就有很多手机就已经配备了红外线发射器,因为当时蓝牙技术还不普及,红外接口主要是手机用来近距离的传输数据,当然,Windows Mobile手机上也可以装上软件实现遥控器功能。后来,在蓝牙技术普及之后,很少有手机再配备红外接口。

手机顶部的红外线发射器

  今年以来,就有不少新款智能手机开始配备红外线接口。比如三星的GALAXY S5,以及小米手机4等产品,这些手机拥有红外线发射器,配合手机内置的遥控器应用,几乎可以适配所有主流的家用电器。

  哪些手机可作红外遥器?

  可遥控电视 支持红外功能手机推荐://tech.sina.com.cn/mobile/n/2014-08-01/08079529902.shtml

  其他手机怎么办?

  不过,如果你的手机没有内置红外线发射器也没关系。毕竟内置红外线发射器的手机产品还是少数,对于大部分普通智能手机来说,还有一种解决方案,那就是万能的淘宝。

手机万能遥控器

有一种叫“手机万能遥控器”的手机配件,通过插入耳机接口,实现红外线遥控,并且这类配件售价基本都在50块钱以内,该配件可支持大部分的安卓手机和iPhone。(郭靖亮)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 二极管 富昌 Avnet Arrow

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续