详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通要做ARM架构服务器芯片:进军服务器
爱范儿    发表于   2014-11-21
  

  高通作为世界的移动芯片制造商,不甘心在一个领域里当“独孤求败”,他们计划生产ARM架构的服务器芯片进军服务器芯片领域。

  据eWeek报道,11月19日,高通CEO Steve Mollenkopf于纽约对外透露,公司的工程师们正在研究服务器芯片技术,他说:


  除此之外,Mollenkopf并没有透露这个项目的时间进程和技术细节。  现在我们要带着一个重量级产品进军服务器领域。

  在进军服务器芯片领域的路上,高通一定会遇到劲敌英特尔,而英特尔已经占领了这个市场总额的90%。另外,ARM架构的服务器市场仍然处于早期阶段,高通还选择用相对还不太成熟的ARM架构搭建芯片,所以走这条路必定不会一帆风顺。

  目前像AMD、Cavium、AppliedMicro都已经是ARM阵营的参与者,推出的是基于ARM64-bit和ARMv8-A架构的SoCs芯片,预期还有几年时间,ARM架构的服务器芯片的羽翼才会丰满。

  在云计算的趋势下,低功耗、小体积的处理器平台会成为主流。目前英特尔一直积极地降低x86架构的芯片的能耗,而低耗能这正是ARM架构的优势,也是机会所在。并且,像是Google和Facebook等互联网巨头在这方面也有一定的需求。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 ICKey 云汉芯城 Digikey

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续