详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔推入门级移动处理器:还将支持4G
中关村在线    发表于   2014-11-21
  据外媒报道,英特尔日前联合与中国芯片厂商Rockchip推出一款入门级别移动处理器XMM6321,该处理器专门为中低端智能手机、平板电脑和其它设备设计,未来还将支持4G网络。


英特尔推入门级移动处理器(图片来自baidu)


  另外,XMM6321还支持以30fps的帧率解码1080p视频。其它特性方面该处理器还支持800万像素主摄像头和300万像素前置摄像头,支持720p/24fps视频拍摄及OpenGL ES 2.0。  英特尔介绍,型号为XMM6321处理器的主频为1GHz,可以超频至1.2GHz,并且针对入门级3.5英寸至7英寸设备设计,可支持854×480像素或1024×600像素分辨率屏幕。

  目前,XMM6321处理器已经正式发布,这就意味着在未来的几个月内,将会陆续有入门级的Android系统智能手机、平板手机和平板电脑开始使用这款芯 片。另外,这款XMM6321处理器还支持英特尔/Infineon AG620 3G与GSM双卡双待,集成Wi-Fi、蓝牙4.0、GPS及PMU等 元件。Rockchip表示未来还将支持4G频段。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Mouser Element14 e络盟

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续