详情页
首页>资料大全>企业资讯
2015年DRAM产业仍将朝向稳定获利前进
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-09
  • OFweek 电子工程 网讯:全球市场研究机构TrendForce旗下内存储存事业处DRAMeXchange表示,虽然三星与SK海力士的新工厂仍将于2015年陆续完工,但明年度的投片计划正仍在进行调整,如三星Line17工厂原本预定第二季大量投片的计划已经递延,自明年第二季从每月10K开始增加,采随市场状况的渐进式增产,此举不光可以稳定获利结构,亦可随时调整产品类别与比重,预计明年年末投片暂定为40K。但此同时随着20nm制程的比重提升,该制程由于复杂度高,旧工厂在空间不足亦无法增添新设备下,投片会有减少的可能性,整体来看,三星即使有新工厂Line17的增产,但在旧工厂渐少投片,一消一长下,2015年三星的投片量应该与今年的投片量大致相同,年增长率仅凭借技术转进。

    而SK海力士方面,在韩国利川的新厂M14也将于明年落成,机台移入时间点预计在明年年中左右,与三星状况一样,随着25nm甚至21nm的转进,生产复杂度变高下,旧工厂投片将会减少,即使新厂M14完工,根据SK海力士的规划,2015年总投片量将与今年相同。而在制程转进方面,明年主力制程仍是以25nm制程为主,新制程21nm快也会在明年年中也会明朗化,2015年的年增长率也来自于制程转进并非投片的增加。

    美光集团算是严格控制成本的一家公司,对于2015年完全没有新增产能的打算,其公司策略就是以获利为指导原则,明年的20nm制程转进将以华亚科与广岛厂为主,分别掌管标准型内存与行动式内存,甚至台湾美光内存明年也未有20nm制程生产,在谨慎的操作策略下,明年美光集团年增长率算是为保守。随着DRAM厂从积极的兴建工厂但在投片转趋谨慎,业者们只要维持健康的产能计划,不光可以稳定获利,亦是避免DRAM产业产生巨幅波动的基石。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14( e络盟 )、Wpi( 大联大 )、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: e络盟 贸泽 大联大

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续