对LED显示屏是怎样节能的,相信越来越多的业内人士都已了如指掌,不外乎就是从高亮LED灯、驱动IC、开关电源、产品功耗设计、智能节能系统设计与结构节能设计这些方面着手实施。诚然,如何在这几方面找到平衡点,便能实现的LED显示屏节能效果了。
但不知何时起,不知道是什么原因,或许是在某些厂家的有意无意推崇下,高节能的概念却悄悄地被“高亮度”模糊甚至替代了:在同一成本前提下,显示屏的亮度越高就越“节能”,越超值!并逐渐成为了他们反馈给客户的超值“性价比”优势。
其实,就为达到良好的节能目标而言,过分追求高亮度是与节能相背离的。下面,我们来分析一下“高亮度”与“高节能”的潜在关系。
目前国内较流行的12000cd/m2高亮度LED灯基本都是使用大尺寸LED芯片。这种大尺寸的LED芯片是作为市场主流被大部分LED显示屏制造商所普遍采用的,并无核心技术可言。而众所周知的时,LED屏的亮度与LED灯的驱动电流成正比。12000cd/m2的亮度无外乎是加大LED灯的驱动电流。然而LED灯的物理特性将会无可避免的:高亮度的LED灯必然伴随着高衰减、低稳定的特性。高衰减既不利于LED显示屏的长期使用要求,还会成为过分追求高亮度的先天缺陷,而这先天缺陷将无时无刻地、乘数效应般地损害着LED显示屏的寿命与画面效果。
以高亮PH16mm显示屏为例,这款高亮度LED灯的技术参数显示:12000cd/m2亮度在1.5-2年之内就会严重衰减为8000cd/m2,其年衰减率达20%以上。而某些不负责任的厂商在宣传的时候宣称2年后亮度仍达10000cd/m2以上,而消费者买了这种屏,2年后即使衰减很快,但是苦于合同已经履行完毕,诉苦无门了。其实消费者用一个很简单的方式就可以验证,就是看看几个已经运行2年以上,并且每天使用12小时以上的这种高亮度的显示屏的效果。更严重的是,在亮度从12000cd/m2已然降至8000cd/m2以后,其高工作电流的情况没有改变,将更加倍增其亮度衰减的速度,致使后期的衰减速度加快数倍,成为高衰减的显示屏。而且存在于亮度衰减的恶性循环当中,根本无法满足长期使用的要求。
为避免光污染,符合环保法规要求,LED显示屏昼夜使用的亮度标准并不一样。众所周知,降低亮度或多或少会损失灰度,亮度调整越大,灰度损失越大。因此,如LED显示屏日间的初始亮度值设为12000cd/m2,到了夜间调低至800cd/m2亮度时,要么极度损失灰度,使得夜晚画质变得很差;要么亮度无法调整到夜间使用的标准要求,而形成重度光污染。
由此看来,市场上所过分推崇高亮度的价值,就LED显示屏制造技术而言并非意味着技术,而是一种严重牺牲显示屏寿命而换取的高电流高亮度。相反,难免让人有华而不实、捉襟见肘之嫌了。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。