详情页
首页>资料大全>企业资讯
探寻Moto 360艺术与科技结合的背后故事
新浪手机    发表于   2014-09-09
  导语:美国科技博客The Verge周六刊文称,摩托罗拉移动(以下简称“摩托罗拉”)本周邀请许多记者参观了该公司的芝加哥总部。在这一过程中,摩托罗拉的高管向记者们介绍了Moto 360智能手表的设计理念和开发过程。

  以下为文章全文:

  我想要棕色的Moto 360表带,不过Moto 360在发布之初尚未提供这样的表带。摩托罗拉设计高级副总裁吉姆·威克斯(Jim Wicks)拿着一本彩色样册对我说,“请保持耐心”。

  我知道,威克斯清楚地理解什么是耐心。作为摩托罗拉设计高级副总裁,过去两年时间里,他负责重新确定摩托罗拉的全部设计语言,而Moto 360完全体现了这样的设计语言:简约、圆形、美观。Moto 360从设计图阶段到终开售经历了很长时间。

  这是由于多方面原因。基本而言,开发一款无边框的圆形智能手表非常困难。在本周我参观摩托罗拉位于芝加哥的总部时,我反复听到了这样的说法。

  负责摩托罗拉工程运营的高级副总裁伊克巴·阿沙德(Iqbal Arshad)表示:“我们以往也曾有过圆形的设计。”他指着摩托罗拉以往的一款产品Motorola Aura。这是一款美观的手机,售价高达2000美元。在这款手机推出5年之后,阿沙德仍然引以为豪。

  不过,他确实有这样的资本。Motorola Aura是全球款拥有高分辨率圆形显示屏的手机,这款手机推出的时间远远早于目前备受欢迎的Nest智能恒温器。不过他指出:“挑战在于,如何在没有现成电路的情况下设计一款圆形的产品。”

  阿沙德同时展示了被拆开的Moto 360,其中包括芯片、玻璃和金属材料。我意识到,这是他的艺术作品。他谈到了只有1美元硬币一半大小,但性能仍非常强大的电路板。他介绍了如何通过复杂的工程技术去除了边框,在垂直方向上连接所有元件,而不会使元件布局超出电路板的边界范围,以及如何使不锈钢外壳变成天线。

  摩托罗拉表示,所有这些工作都是为了使Moto 360有着圆形,或接近于圆形的外观。因为,在所有人的潜意识中,时间就是圆形的。摩托罗拉设计主管迪肯·伊萨克斯(Dicken Isaacs)指出,当你画一座房子时,总是会把房顶画成三角形,而当你画一只手表时,你总是会画一个圆形表盘配上表带。“我们如何为你的手腕开发一款不仅仅有着技术性的产品?这就是圆形设计理念的来源。这代表了时间,时间总是与圆形的设计有关。”阿沙德表示。

  尽管突出时间,以及与时间相关的外观设计,但运行在这款手表上的软件几乎不会显示时间。谷歌Android Wear工程主管大卫·辛格莱顿(David Singleton)表示:“在一些早期的探讨中,我们非常激进,并且认为:‘这款手表不应当提供时间功能。’”

  Android Wear的用户体验负责人布雷特·里德(Brett Lider)则表示:“手表不能显示时间,这样的理念可能会带来嘲笑。不过实际上,我并不需要知道现在的时间是10点,我只需要知道如果有一个会议安排在10点,目前距离会议只有2分钟时间。时间本身并没有太大意义。”

  辛格莱顿表示:“不显示时间的理念持续了很长时间。”他认为,只要你的手机知道完整的日程表,那么用数字显示的具体时间就没有太大意义,这样的概念很酷。不过不久之后,在Android Wear的实际开发过程中,谷歌团队开始改变观念。“很明显,我们希望让你能回答这样的问题:现在是几点?”

  这样做是对的,因为戴在手腕上的设备不能显示时间,这至少会令用户感到很奇怪。

  实际上,Moto 360在开发之初并不是圆形的。在我们参观摩托罗拉原型设备的制造车间时,伊萨克斯向我们展示了此前多个矩形和圆角矩形的手表设计,而这些设计终未得到采用。当然,时间被认为是圆形的,而在实际使用中,圆形的手表也更适合手腕佩戴。当确定了圆形设计之后,开发团队又开始讨论,是否应当设计较宽的边框,从而容纳光线传感器。不过,窄边框设计终胜出。

  在我们对谷歌团队的采访过程中,我发现,很明显谷歌希望将Android Wear设备设计成圆形。里德表示:“圆形设备能更好地佩戴在手腕上。如果你去看看手腕的骨骼,那么可以发现许多人骨骼凸起,因此佩戴不是圆形的设备很不舒适。”

  他同时谈到了Android Wear用户界面上的“导火索”元素。这是一种图形化的倒计时工具,在某些界面中用于显示可取消的操作。“将导火索元素融入圆形显示屏的边缘,我们从一开始就对这样的设计感到兴奋。”他表示,“这令人感觉有很大不同,相对于传统用户界面上的直线进度条更具吸引力。”


  在被联想收购之后,如果摩托罗拉无法实现手机和可穿戴计算设备较高的销量,那么这些都将没有任何意义。威克斯表示,他对于这笔收购感到高兴,因为联想也热衷于硬件业务。他表示,他在摩托罗拉的工作是确保人们想要购买这些产品。“有些时候,你会想,管它呢?我在这里不是为我自己而设计,而是为你们设计。作为设计师,我们目前掌握的工具使我们可以实现这些。我们为什么不去为人们这样做?”  谷歌设计色彩副总裁马提亚斯·杜亚特(Matias Duarte)承认,他既喜欢摩托罗拉,也喜欢Android Wear。“正如你所知,Moto 360的发布时间已处于代Android Wear设备发布周期的晚期。但在整个周期中,你可以看到我们开发团队的许多人都在使用Moto 360。”他表示,“人们会说,‘你为什么要戴着它?这周的升级仅仅只是带来了额外2个小时的电池续航时间!’而我会说,‘我知道,但我就是喜欢。’”

  在一天的参观即将结束时,我走出了实验室大门,并像运动员一样与伊萨克斯击掌。无论是否成功,很明显摩托罗拉已经恢复了自信。“如果你看看成功的公司和品牌,看看它们开发什么产品,你会发现,这些产品代表了它们的品牌理念,以及它们员工和公司的工作方式。”威克斯表示,“对我来说,这很有乐趣,令人鼓舞。这能帮助你克服各种困难。”(维金)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续