详情页
首页>资料大全>企业资讯
新Moto X体验:全球第三好用好看智能手机
新浪手机    发表于   2014-09-09
  2014年09月09日 08:05   新浪手机    评论中大奖(276人参与) 收藏本文     


竹子后壳版新Moto X

  新浪科技 郑峻 发自美国硅谷

  做一回标题党,只想活跃气氛,顺便调侃一句。各家手机都有长短,排资论辈并不客观,空谈“好用或是第二好用”纯属营销技巧。但既然“第二好用”位置已经被占据,位置也不太现实,就索性给摩托罗拉刚发布的新Moto X封个“全球第三好用智能手机”好了。

  这只是开玩笑,接下去说正话。Android阵营已是惨烈红海竞争,各家主流与非主流厂商都在飙升硬件参数,以此作为卖点。但在一片喧嚣中,摩托罗拉移动却选择了一条完全不同的竞争策略:把研发精力放在人性化体验和个性化定制上,以好用和好看作为卖点。Moto X系列就是这一思路的集中体现。

  这家曾经的手机王者现在已经是一家小众厂商,而Moto X系列是摩托重生之后的主打旗舰产品。去年的代Moto X虽然参数平淡无奇,但人性化功能得到了诸多科技媒体的赞赏。只是Moto X叫好不叫座,市场销量难言成功。但从第二代Moto X来看,摩托依旧坚持着自己的精品人性化风格。

  和外界猜测的不同,第二代Moto X并没有命名为Moto X2或者X+1,而是完全沿用了此前的Moto X命名,只是以代和第二代来区分。自己没有专业软件和仪器来衡量,这篇文章只是介绍自己两天情况下试用体验,虽然尽量做到公正,但不免带有个人喜好因素。

  硬件参数与设计风格

  先看硬件参数方面,新Moto X的参数继续维持在高端市场的基本配置水平,并没有太多突出亮点。简单介绍下:搭载Android 4.4操作系统;5.2英寸AMOLED高清1080P显示屏,像素密度423ppi,采用第三代金刚玻璃;高通骁龙801四核芯片,主频2.5GHz,2GB RAM,16GB或32GB存储;1300万像素的2.25光圈主摄像头,前摄像头200万像素。电池容量为2300毫安时。

  摩托的工业设计是行业自成一派,诸多细节都可以体现出一家老牌厂商的技术积累和美学底蕴。新Moto X整体延续了代的对称风格,除了电源与音量键在机身右侧,Sim卡槽在机身顶部,耳机孔和充电接口都被设计在正中,以符合左右对称的设计。背部依然是Moto X那令人称道的弧形设计。

金属边框与皮革后背给新Moto带来出众质感

  第二代Moto X依旧包括黑白两个前面板选择,两种面板各自搭配相同颜色的金属边框。机身边框采用了航空铝材金属,略带凉意的质感与细腻柔滑的手感让这个边框非常加分,边框与面板的结合处处理的非常流畅。在细节手感方面,Moto X的处理依旧是行业顶级水准。

  多彩定制是Moto X的一大特色。除了后背面板,前面板的金属扬声器条、侧面的按键以及背面大LOGO周围的金属环都是可以自己选择颜色的。新Moto X在追求多样化机身材质的道路上显然远远竞争对手。背部面板除了上一代的二十多种不同颜色与不同材质(包括了凯夫拉、木材、竹子等材质)之外,还额外加入了四种颜色的皮革材质(黑、蓝、棕和原色)。

  Moto X的真皮面板采用的是美国著名皮制品厂商HORWEEN的产品,良好的手感让这款手机的触感很容易获得用户欢心。在3000-3500元这个价位,Moto X的材质明显超过其他手机的各种聚碳酸酯后背材料。

  不过,真皮背板也并不全是优点。我拿到手里的是黑色皮革与黑色边框版本的Moto X,背后已经出现了浅浅的压痕。而鉴于此前购买苹果原厂真皮皮套,半个月之后就黑的让人惨不忍睹,建议购买浅色皮革后背的朋友要有心理承受力和无视污痕的能力,因为Moto X后背并不是随心更换的。

  夸奖完新Moto X的设计与工艺之后,然后开始冷酷吐槽。并不是新Moto X设计不好,而是因为代实在手感太好。代Moto X无论是超薄边框和小下巴,还是背后微鼓的弧线,都是同质化严重的手机行业中的小清新。4.7寸的屏幕正好是单手操作的极限,而弧形后背完全贴合手掌曲线。只有拿到手上,才知道代Moto X的握持感究竟有多好。

  第二代Moto X同样有弧线背部,边角同样圆润,还有皮革质感加持,上手体验也是超过同等价位的手机,只是和代产品相比还是差了些。主要原因就是第二代Moto X屏幕尺寸扩大到了5.2英寸,分辨率也从720p提升到了1080p。

  据摩托设计师介绍,为了尽量扩大单手操作范围,他们将新Moto X的侧面边角努力做到更圆和更薄,让5.2寸屏的新Moto X用起来像是5英寸的手机。得益于边框控制,5.2寸屏幕的Moto X的宽度实际上比5英寸屏幕的三星S5还窄。

  当然,5英寸以上大屏手机已是市场主流,大屏幕在浏览网页、阅读内容、收看视频等方面都有先天优势,甚至很多女孩子都拿着比自己脸还大的手机,因此第二代Moto X采用5.2寸屏幕也完全无可厚非,只是屏幕尺寸的变大也确实影响到了Moto X的手感。

  纯个人感受,新Moto X还有几个设计也是略有争议。背面的摄像头加了两个闪光灯,但闪光灯被设计在一个环形上,导致整个摄像头看起来特别巨大。或许是为了与摄像头尺寸匹配,原先的摩托小LOGO如今变成了巨大张扬的蝙蝠标志。此外外界一直猜测,这可能是摩托的指纹识别或者快捷按键。或许摩托也曾经想在这个LOGO键上做文章,但后出于成本考虑放弃了想法,只留下一个微凹陷的大LOGO。

  新Moto X的前面板上下各增加了一个微微凸出的金属条形的扬声器(上侧扬声器似乎只是对称设计,在播放音乐时不会工作)。当用户抚摸屏幕的时候,会感到两个尖锐的凸起。有意见认为,有了这两个凸起,新Moto X在屏幕朝下放置时不会容易被划伤。或许这是摩托考虑这种设计的原因之一,但也破坏了Moto X整体设计的圆润风格。

  人性功能与语音控制

  如果说设计是Moto X的外在卖点的话,那么人性功能和语音控制就是Moto X的内涵所在,也是摩托希望强调这款手机的卖点。Moto X的人性化功能主要包括:Moto Display、Moto Actions、Moto Assist、Moto Voice等等。这些功能既有摩托罗拉的传感技术,也有来自谷歌的语音识别技术支持。

新Moto X的人性化功能

  主动显示是Moto X系列的一个人性化功能。通常我们查看手机状态时,需要按实体键或者双击以点亮屏幕,而摩托的手机则可以自动感应到你的手部活动,把未读信息显示在屏幕上。屏幕上可以显示三个未读信息图标,手指按住某个图标上拉,就可以打开这个应用进行回复。这个功能虽然非常不起眼,但是在日常使用中却非常实际。

  摩托还有一个服务也非常实用:Moto Connect。在Chrome浏览器下载这个插件,然后再与Moto X连接之后,就可以实现类似苹果iMessage的服务,可以直接通过电脑给其他用户发送短信。而手机上的通讯记录也可以同步到网页端。

  摩托是在Moto X正面上暗设了5个动作传感器来捕捉用户的动作,预先判断用户的意图。在摩托定制的低功耗X系列芯片上,这些传感器能够保持实时待机但又不会消耗太多电量。基于同样的原理,Moto X还有挥手静音的功能。遇到不愿接听的来电,用户只需在Moto X上面挥下手就可以让手机静音。

  Moto X的智能化并不仅此而已,预判情景模式也是这部手机的一大亮点。举例来说,在用户驾车的过程中,Moto X自动切换到驾驶模式(如果是乘客的话,可以手动关闭驾驶模式)。Moto X会自动读出收到的短信,并接受用户语音输入回复短信。如果用户不便接听电话,Moto X还可以自动回复预设短信。同样,Moto X也可以预判会议模式和睡眠模式,自动进行功能设施。

  语音操控也是新Moto X的重大升级。前一代Moto X的语音操控已经可以完成搜索信息、输入文本、设置闹钟、加入日程等各种常用操作。而新Moto X则使得人机对话变得更为智能。用户可以自己录制Moto X的唤醒语音,还可以以一种类似对话的方式与Moto X进行语音交互。

强大的语音操作功能不支持中文

  随意举几个语音操作的场景,你可以对新Moto X下达以下指令:给罗永浩打电话;金门大桥怎么走;今天什么天气;打开微信应用;发个Facebook状态;给我拍张照片。

  是的,你可以对着手机说“来张自拍”,Moto X会自动打开拍照应用,倒数三下就拍摄照片。你还可以用语音要求Moto X自动打开某个应用(需要是Google Play下载的应用);直接用语音发布Facebook信息(语音发微博我试过没有成功)。你甚至还可以对Moto X说“晚安”,手机就自动进入夜间勿扰模式。

  Moto X这些语音操控功能,在我的测试中都反应准确,提供了我需要的信息或者操作。期间也偶尔有几次识别不准,但我觉得自己发音不准是更大的问题。


  虽然新Moto X的语音操控功能非常智能和人性化,是目前智能手机中的顶级水准,实用性方面好于苹果的Siri。但遗憾的是,Moto X并不接受中文语音指令,或许这会促使中国用户好好练习英语,就如同Siri刚推出时的那样。从这个角度来看,Moto X对普及英语发音口语方面也有自己的一份贡献。  为了让语音操作更加有效,新Moto X在机身前后设置了四个麦克风,以便有效区别环境噪音和用户声音。在目前的智能手机行业,只有诺基亚和摩托才会在旗舰手机设计四个麦克风,而三星和苹果都是三个。在我的语音操控测试中,新Moto X在多数情况下都能有效识别出我的声音并及时作出反应,只是反应时间需要两到三秒。但在喧闹的街道上,除非使用耳机上的麦克风,否则即便是四个麦克风的Moto X也很难准确捕捉用户的声音。

  在操作系统方面,摩托智能手机已经全面转用Android原生系统,只在上面加入了自己的特有服务。如果你购买的是非运营商定制裸机的话,实际操作系统体验是几乎相同于谷歌Nexus系列的。这样的好处是,摩托既省下了定制界面的人力与财力,也使得系统软件升级变得更为迅速。摩托高管表示,谷歌推出新版Android系统之后,摩托可以几天之内就推送更新,而不是其他厂商的数周或者数月。

  电池续航与拍照画质

  提到代Moto X,或许受诟病的问题就是电池续航不足和拍照画质偏软。第二代Moto X在屏幕变大、分辨率扩大的情况下,电池只微幅提升到2300毫安时。这也让外界对新Moto X的电池续航感到担心,担忧Google Now服务常开可能会加重全天待机候命的Moto X的电池负担。

中等使用强度的话,新Moto X实际续航时间约在9个小时

  在我的两次中度使用强度测试中,Moto X的实际使用时间都在9-10个小时左右。在这两次测试期间,我使用网易云音乐带耳机听歌3个小时左右,拍照40多张,语音实时导航三十分钟,刷微博与微信数十次,语音操控手机5-6次,查看邮件不到十封,而且全程通过蓝牙挂着Moto 360手表。

连接Moto 360手表进行设置

  用我的实际使用情况来看,Moto X的电池续航时间不能说是出众的,但也可以说是中规中矩的行业平均水平,基本符合朝九晚五的续航水平。好在现在移动电池已经大量普及,而且摩托此次还发布了一款选配的急速充电器(售价35美元),可以在15分钟内给手机带来续航8小时的电量。

  实际上,很多国内用户抱怨代Moto X容易发热和掉电迅速,背后是有其他原因的。由于谷歌服务在中国大陆无法接入,Moto X这样完全基于谷歌服务的手机,会在不断尝试连接谷歌服务器无果的过程消耗大量电量。这的确是大陆Moto X用户的实际问题,但这不是摩托罗拉移动的错。

  拍照画质一直是摩托手机受诟病的问题。代Moto X更是被嘲笑为拍照烂的旗舰手机,对焦慢、噪点多、结像虚、白平衡不准是摩托手机的软肋。不过,在Moto X的后期固件升级之后,这些问题都得到了一定的缓解。由此来看,摩托手机拍照差主要是后期软件算法的问题。

  新Moto X的主摄像头像素从1000万提升到1300万,光圈从2.4提升到2.25。在拿到新Moto X之后的两天时间内,我在芝加哥市区浏览的过程中,用这款手机拍摄了上百张不同场景的照片,包括光线充足的白天、逆光的大光比场景、下过雨后的阴天、室内的复杂光源、隔着玻璃拍水族馆、手持拍摄夜景等多种场景,以综合考量这款手机的实际拍照性能。

实拍样张
实拍样张
实拍样张
实拍样张
HDR实拍样张
HDR实拍样张
HDR实拍样张

  作为连续用过两代Moto X的用户,我的个人感受是,新Moto X无论是在对焦还是画质上,都有了比较明显的提升,白平衡失衡的情况也得到了改善。如果不是对画质有苛刻要求的用户,新Moto X的拍照画质不至于太令人搓火。但与诺基亚、苹果或者HTC这样的以拍照见长的行业同类产品相比,新Moto X的拍照画质依然存在差距。在夜景拍摄时,Moto X的噪点明显高于iPhone 5s。

  不过,Moto X的拍照功能优点是易用,甩甩手机就打开拍照功能,点击屏幕就可以迅速拍照,持续按着屏幕就不断连拍。这种拍照方式虽然带来了速度,但也失去了很多自主操作空间。不过真的苛求手机拍照的用户,应该也不会考虑摩托这个品牌。这款手机的拍照水平可以用中规中矩来形容。

  结论:

  摩托罗拉已经从昔日手机行业巨人变成了小众精品厂商。Moto X系列是摩托进入谷歌旗下真正变身的首款产品,其主打卖点是人性化、智能化、个性化。第二代Moto X也延续了这一理念。在设计、材质与手感方面,新Moto X虽然不及代产品,但金属边框和皮革材料的加入带来了提升,在行业依然是顶级工设水准。

  新Moto X的硬件参数依然平淡无奇,但诸多基于传感器的人性化预判功能,让这款手机在日常生活中显得尤其体贴。语音操控功能的提升,也让新Moto X成为智能化的手机,也是一款懂得主人的智能手机。

  遗憾的是,Moto X系列完全基于谷歌服务打造,语音操控也不支持中文;除非联想完成收购摩托罗拉移动之后做出重大战略调整,否则新Moto X在中国大陆市场的可能性不会很大,这款产品在大陆的效用和性能也会大打折扣。不过,如果你是摩托罗拉的粉丝,新Moto X在500美元的价位上绝对是不容错过的选择。

  和其他类似广告营销语一样,“全球第三好用智能手机”只是一个幌子。抛开平淡的参数,新Moto X绝对是一款既好看又好用的手机。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Mouser Element14 e络盟

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续