详情页
首页>资料大全>企业资讯
凌华科技新推嵌入式智慧管理云端平台
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-09
  • OFweek 电子工程 网讯:凌华科技(Adlink Technology)宣布其现有及未来的嵌入式电脑模组及系统产品,均将采用统一的背板管理控制器(BMC)及的凌华科技嵌入式智慧管理云端平台(Smart Embedded Management Agent;SEMA Cloud)技术,以便进行云端数据交换。 SEMA Cloud 赋予使用者随时随地可透过网际网路,监看系统状态、诊断故障、处理系统作业的能力。

    物联网的出现,使目前的智慧型中介软体更进一步超越先前的远端管理技术。凌华科技 SEMA Cloud 即采用云端伺服器架构及机器对机器M2M堆叠为基础的解决方案及内嵌装置,无需其他设计即可直接连上云端。

    SEMA Cloud 除了提供了一套完整的云端基础架构,还包括储存及处理此一数据的云端伺服器,其可收集装置本身数据并将数据资料传入云端之用户端,提供使用者远端 监控电源 供应器电压、中央处理器(CPU)温度、风扇转速及其他相关的重要资料,搭配远端监控及配置装置的应用程式软体,判定系统是否在正常状态下作业、是否需要采取预防性服务中断的措施。

    凌华科技嵌入式智慧管理平台 SEMA 警示及事件新建功能,可让使用者对系统电压、中央处理器温度、风扇转速等多种数据设立警示阀值。设定的阀值储存在用户端,可保证其反应时间与实际发生时间非常相近。一旦超过任何使用者定义的限值,系统随即发出简讯或电子邮件示警,甚至可设定采取防止系统故障的立即反应措施。这样的主动维护能力才能体现凌华科技 SEMA Cloud 超越现有远端管理技术的真谛。

    SEMA Cloud 还提供远端诊断及故障排除功能,可让远端使用者或作业者不必亲自到现场,即可修复系统。系统或任何模组如因故障关机,背板管理控制器电路仍会持续运作,并针对故障原因提供鉴定报告。

    这些强大的功能,有助于预防或缩短系统当机时间、降低现场作业人员的工作量及相关人力需求,因而提高整体系统可靠度并降低维修成本。尤其在交通运输管理、监控或都会城市安防等,这些需要广泛部署控制器以及相关周边设备的大型系统,其整体拥有成本(TCO)效益尤其明显。

    在交通运输、航空旅游、发电厂、输电网路及其他公共设备等关键性应用环境,若发生非预期的系统关机可能导致严重的生命财产损失。凌华 SEMA Cloud 装置─云端解决方案,有助于在互联装置发生严重问题之前,能够有效的发出预警并加以解决,此功能特别能够满足各种垂直整合市场以及各类型客户的内嵌解决方案需求,使得我们对客户能够提出更安全、可靠和聪明的解决方案。

    凌华科技在工业电脑系列产品或嵌入式系统中搭载SEMA Cloud,可作为物联网(IoT)用途的理想闸道或平台。旧型工业装置及其他系统可藉由物联网的连接,再经由系统撷取装置上的原始资料,对想要储存或传送至云端的资料进行分析,后可利用资料分析结果,获得的宝贵资讯并制订决策,进而创造新的商机。

    凌华科技的 SEMA Cloud 2.3 版已经上市,在处理器方面,其支援英特尔下一代14奈米平台、超微超微嵌入式R系列加速处理器(APU)及ARM一代的嵌入式电脑模组处理架构,而在作业系统方面,更支援多种作业系统,包含 VxWorks 和 Windows Compact 等。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 监控电源 Onlinecomponents Master 安富利

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续