详情页
首页>资料大全>企业资讯
联发科:真八核4G单芯片 欲抗衡高通?
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-09
  • 作者:鲁义轩

    近日联发科技在深圳为其真八核4G单 芯片 MT6595/MT6795的发布“造了一个很大的势”,随即“抗衡高通”与“转型中高端市场”等等评价不断响起。不过按照联发科技自身的说法,其新品MT6595/MT6795重要的是在功耗与性能上与业内其他产品相比实现了“差异化”,而且主导中高端产品市场的原因也是为了实现4G产品高中低全线化,尽快抢占4G市场。

    “差异化”如何体现?

    事实上,MT6595在今年年初巴塞罗那MWC展会期间就已发布,当时作为全球首款4G LTE真八核智能手机系统单芯片的MT6595其一系列高性能就已引起业界高度关注,包括:基于ARM大小核异构多任务架构创新的CorePilo技术,算法技术突出,可实现动态温控和功耗管理技术,可智能调节每个核心的任务分配,使高性能的大核以及节能的小核相互协调,必要时八核全开发挥性能;高度整合了Imagination TechnologiesPowerVR Series6 图形处理器(GPU),支持优异图像处理以及丰富多媒体规格等等。

    谈及MT6595为何“第二次隆重发布”,联发科技的解释是这次主要面向国内4G市场,并具备了大规模量产的能力,“预计8月份就会有搭载该芯片的终端上市”。

    而作为全球首款支持2K屏幕的64位真八核4G单芯片SoC的MT6795则以120Hz刷新率动态影像显示作为“差异化性能”的卖点,在影像上同时支持480fps帧数1080p品质录像和1/16超慢速度回放,支持2000万像素镜头,支持视频HDR、多帧降噪技术,支持4K H.265硬件解码,并可实现4K/2K视频画面的实时缩放等等。

    可以看出,MT6595/MT6795瞄准的是4G旗舰型智能手机市场,按照业内人士的评价,“无论是4K的录影,2K屏的支持,还是多项在性能、影像功能上的特点,此次联发科的4G芯片在诸多功能上确实都做到了超越,连CPU、GPU跑分效能都也确确实实超过了目前所有同类产品。”

    八核不仅仅聚焦“核”

    同时,在MT6595/MT6795上,联发科技延续了此前为了突显在“遍地八核”市场上的差异化而打出的“真八核”概念。去年11月,联发科技发布了“首款真八核”概念的智能机处理器MT6592,高度整合了ARM超低功耗八核CPU。随着该产品的发布,业界有观点认为,手机芯片的性能一再提高,甚至已经到了过剩的阶段,八核并非芯片标配。对此,联发科技总经理谢清江表示,手机终端上的高速数据业务越来越频繁,多核的配置对多媒体业务和游戏的应用都是必要的,当然,多核还要兼顾高性能和低功耗。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 芯片 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续