详情页
首页>资料大全>企业资讯
FinFET/3D IC引爆半导体业投资热潮
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-09
  • OFweek 电子工程 网讯:鳍式场效电晶体(FinFET)及三维积体电路(3D IC)引爆半导体业投资热潮。行动装置与物联网(IoT)市场快速成长,不仅加速半导体制程技术创新,晶圆厂、设备厂等业者亦加足马力转往3D架构及FinFET制程迈进,掀动半导体产业庞大的设备与材料投资风潮。

    应用材料集团副总裁暨台湾区总裁余定陆表示,3D IC及FinFET制程将持续引爆半导体业的投资热潮,亦促使创新的设备材料陆续问世。

    应用材料(Applied Materials)集团副总裁暨台湾区总裁余定陆表示,随着行动装置的功能推陈出新,及联网装置数量急遽增加,数据资料因而同步出现爆炸性成长,驱动物联网、巨量资料(Big Data)等应用热潮;而为储存与传输这些庞大资料,晶片架构设计亦逐步转变。

    余定陆进一步分析,传统 芯片 的2D架构受限于电晶体密度难以继续提高,未来将不敷使用,因此半导体业已加速转向能容纳更高密度电晶体的3D架构设计;如3D NAND因具备单一面积有更多储存位元的优势,许多制造商正加速布局此一技术之发展,预期2015年3D NAND市场的资本支出将持续上扬。

    此外,28与20奈米制程日趋成熟,以及FinFET制程可望在2015年进入量产,因此余定陆预期,晶圆代工厂将持续扩大资本支出;以2014年为例,晶圆厂的设备支出即可望增加10~20%。

    另一方面,3D架构及先进制程发展,亦将促使半导体设备材料持续改朝换代。余定陆表示,过去半导体材料主要用到铜(Copper)、低介电材料(Low-k)、氮化物(Nitride)等三种元素以及微影制程(Lithography),不过随着3D电晶体架构世代来临,传统材料将不敷使用,而晶圆厂投资于微影制程设备的平均资本支出,亦将从过去的45%下降至15%,取而代之的是陆续问世的新型态精密材料工程技术,将在3D IC世代中扮演重要的角色。

    事实上,应用材料已于日前推出物理气相沉积(PVD)系统--Endura Ventura。据了解,3D立体堆叠要求矽穿孔(TSV)的通孔深宽比须大于10:1,而Ventura系统具备更高的深宽比矽穿孔制程实力,在制造阻障层和晶种层上,比传统铜导线PVD系统,多可节省50%的成本。

    另一方面,Ventura系统的离子化PVD技术也能确保阻障层和晶种层的完整性,有助提高间隙填充及导线的可靠度,与3D晶片制程良率。这些技术研发大幅改善离子的方向性,提供超薄、连续和均匀且深入孔洞的金属镀层,达到矽穿孔制程所追求的无空洞填充(Void-free Fill)要求。随着Ventura系统的推出,应用材料对于晶圆级封装(WLP)应用的设备更形完备,这些应用包括矽穿孔、重布线路层(RDL)和凸块制程(Bump)等。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14( e络盟 )、Wpi( 大联大 )、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 芯片 e络盟 贸泽 大联大

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续