详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星明年Exynos芯片支持Cat.10 LTE
cnBeta    发表于   2014-12-11

据报道三星明年将发布新款Exynos芯片,下载速度将达到450Mbps,而目前Cat.6下载速度是300Mbps。目前只有极少数几个国家提供Cat.10 LTE服务,所以这款Exynos芯片用处将不会立即达到化。起码,它可以用来测试韩国国内即将推出Cat.10 LTE

鉴于这些因素,新款Exynos芯片不会很快出现在零售市场,我们预料三星Galaxy S6将采用这款芯片,Galaxy S6预计将在2015上半年亮相。不过,Galaxy S6也有可能不会采用这款Exynos芯片,它会出现在三星明年下半年推出的Galaxy S6韩版变种产品当中,类似于今年的Galaxy S5 LTE-A,专门针对韩国市场。

三星竞争对手高通之前也宣布将推出内建Cat.10 LTE的处理器,高通目前64位Snapdragon 810没有集成Cat.10 LTE功能。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Wpi Onlinecomponents Master

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续