详情页
首页>资料大全>企业资讯
Vitesse力促MEF第三网络愿景变为现实
EEWORLD    发表于   2014-12-11

    紧密集成的CE Services软件与Vitesse 以太网交换引擎已整合到OpenDaylight SDN控制器之中
美国加利福尼亚州卡马里奥—2014年12月8日—据近的分析师报告估计:电信级软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)的市场总额将在2018年前突破110亿美元,从目前开始将有一个接近90%的年增长率。尽管服务提供商网络虚拟化仍处在发展阶段,SDN和NFV将终使电信级网络中更加敏捷的、自动化的和更快速创建可带来收入的服务成为可能。

    作为一家在电信网、企业网和物联网(IoT)网络中推进“以太网无处不在”战略的芯片解决方案供应商,Vitesse Semiconductor公司(纳斯达克股票代码:VTSS)率先感知到这些颠覆性的市场趋势,并宣布提供一款开放的、全双工机器可编程的应用程序接口(API),即可用于其CEServices™软件的JSON/RPC 协议。这是一种支持开源SDN控制器的基本工具,可采用一种自动化的、可编程的模式对所有基本功能进行编程。CEServices是一种综合性的、成熟的协议栈,可便捷地提供和管理电信级以太网商业服务。

    凭借JSON/RPC机器对机器(M2M)通信协议,CEServices使得像OpenFlow这样的低等级API的基本转发行为相形见绌,并且将SDN控制器的编程能力扩展到:

端对端服务的创建
运营、管理和维护(OAM)
服务质量(QoS)

    “Vitesse的一揽子CEServices软件和Serval电信级以太网交换引擎早已被集成到大受欢迎的OpenDaylight控制器之中,并已在大型服务提供商客户的SDN/NFV现场测试之中了,”Vitesse产品营销副总裁Uday Mudoi说。“我们认识到服务敏捷性在全球网络中的重要性,并致力于帮助定义开放和标准化的API,使其成为MEF第三网络动议(MEF Third Network Initiative)的一部分。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Wpi Onlinecomponents Master

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续