详情页
首页>资料大全>企业资讯
无接口终端装置不再是梦 Kiss Connectivity现身
CTIMES    发表于   2014-12-11

或许我们都已经习惯了用USB或是蓝牙等技术进行档案传输或是进行影音串流,但为了追求更好的使用者体验与更为优异的工业设计,于2009年成立,来自加州坎贝尔的一间新创公司Keyssa,试图想给予产业界不一样的刺激。

Kiss Connectivity可以说是相当完整的系统,封装也相当的小,比起传统的USB金属接口所占的系统面积,有着极大的差距。

Keyssa共同创办人张懋中博士回忆,当初他全家人去国外渡假时,发生了手机掉到水中的憾事,虽然这件事在你我的日常生活中十分常见,却也让他下定决心,希望能为市场打造一个无开口的终端电子产品,于是与一群志同道合的朋友共同成立了Keyssa,这间公司的背后也获得了三星与英特尔等半导体大厂不少的注资。

“Keyssa的产品名称为Kiss Connectivity,与其称呼它高度整合的系统单晶片,倒不如把它视为一个完整的系统,因为它连天线都一并包了进去。”张懋中说。

某程度上,Kiss Connectivity较大的问题在于它本身有传输距离上的高度限制,而且也无法进行一对多传输,但除此之外,该技术本身的优势所带来的便利性,足以让人眼睛为之一亮。

Keyssa行销副总裁Mariel van Tatenhove进一步谈到,我们都有智慧型手机或是平板电脑这类的行动装置,但在资料传输技术并没有太明显的进步,主要的原因在于这些技术都由少数大厂所把持,透过大量生产的方式进一步让技术在市场上普及,同时也获取利润,但对于技术突破而言并没有太大的意义。而现有的金属接口技术,从设计实务上还是有许多问题要克服,首先就是它会对于工业或是外观设计造成相当大的限制,其次金属接口的传输速度会面临物理极限的瓶颈,到了后来会无法有所突破,其三是电磁干扰的问题仍然无法有效解决。

Kiss Connectivity技术本身采用了EHF(超高频)技术来进行大量资料传输、耗电量极低、价格极具竞争力、所使用的频段至少都是在60GHz以上,所以可以避开传统的2.4GHz或是5GHz所带来的讯号干扰。其次由于是采取点对点的作法,并不是采取LTE或是Wi-Fi的一对多传输,所以也一次避免了资安与传输频宽不足的问题,重要的是,该技术并不会对其他元件造成电磁干扰。

Kiss Connectivity本身采取的是系统方案的作法,用极小的封装可以适用任何终端装置,但张懋中博士不便透露详细的系统规格,该技术本身整合了CMOS、天线、封装、无线射频、材料与电磁等各方面的技术精华而成,该技术本身就已经拥有超过100项以上的专利。另外,该技术本身并无法进行无线充电,所以必须与其他相关半导体供应商如TI或是ADI等业者合作,如此才有可能达到所谓的“无接口终端装置”的愿景。

值得注意的是,Keyssa获得了三星的注资,Mariel van Tatenhove与张懋中博士也都不排除,除了智慧型手机与平板电脑外,如穿戴式装置或是三星极欲发展的软性电子,Kiss Connectivity都可以有相当不错的发挥。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续