详情页
首页>资料大全>企业资讯
INESA智能激光电视让电视变越来越聪明
太平洋电脑网    发表于   2014-12-16

    如果您是一位社会精英,那就一定要拥有自己独特的味道!可是单单靠名车,名表来提升自身的价值,那小编不得不说您out了!一块名表可以提升您成熟稳重的气质,一部好车能展现您充满激情的魅力,那一台超现代的电视呢?体现的是您对生活非凡的态度!

    电视机是每家每户基本都拥有的基本电器,很平常,也很普通。遥控器搭配,led屏幕,无外乎在外加一个机顶盒这就是电视的全套“装备”了。

    但随着科技的进步与人们对电视机的需求不断提升,于是乎这个普通的不能再普通的家用电器,顺应人们的要求变得越来越大,越来越高科技,如今,越来越多的科技、创意结合了人性化被融入到电视里。科技渗透到了电视的每个细节之中,使电视的寿命更长,操控也变得更加轻松,智能电视正在挑战着传统平板电视,将成为现代智能电视得趋势。如今上海仪电在消费类电器行业出了革命性的突破,即将为我们带来国内首款智能电视,它就是“INESA逸境系列智能激光电视”。

    那么它与传统平板电视有什么特别之处呢?

1.别当它是个普通平板电视

    逸境智能激光影视机类似于传统的平板电视,但是不同于传统平板电视的大分量、高耗能,其百寸的超大屏幕,拥有超长25000小时长效光源寿命,无需更换光源;低功耗,绿色节能。

2.不只是个投影机

    您可能会说,这不就是个投影仪吗?错!逸境智能激光影视机类似于传统投影机,但是它不需要布线,其显示核心部分使用了德州仪器0.65英寸的金高清DMD芯片,物理分辨率为1920×1080,在模块化固态激光光源的基础上,带来了220Nit的显示亮度以厦l000000:1的动态对比度。这款激光影视机配备高透光率与低色散的反射式超短焦镜头,凭借0.19的超短投射比,可实现超短距离的投射要求,而所搭配的102英寸16:9菲涅尔抗光屏还可有效过滤环境光,大幅度提升画面的对比度,提升色彩与细节的还原能力。同时还内置了智能操作系统,可实现资讯浏览与影音播放等方面的应用。

3.史无前例的家庭影院

    逸境智能激光影视机所营造的家庭影院效果不同于传统家庭影院,无需刻意营造暗环境,其特有的超短焦光学镜头,高科技光学精密镜头,仅只有0.19的史无前例的超短距投射比,方便您的安装,适合各种应用场景。高饱和度,高色彩还原性,带给您色彩的极致体验。轻松将家变成影院,放置在电视柜上,或使用产品独特支架,便可营造彷如剧院般的真实体验,产品与家具的完美结合,生活就该如此优雅

4.为您双眸,保驾护航

    儿时父母常说你电视看多了当心你的眼睛“瞎”掉!然而现在您不必再担心孩子和家人的视力会受到电视辐射的危害!逸境智能激光影视机无源光学增强屏,102寸16:9菲涅尔光学屏,有效过滤环境光,2500:1的色彩高对比度,配有自适应亮度调节功能,在白天也不受环境光干扰,随时呈现画质的同时还采用了反射原理,色彩逼真柔和,消除图像与场景视觉差,有效避免因长时间观看造成头晕目眩,眼睛疲劳,符合人眼视觉习惯,观看舒适、自然、不伤眼。

5.多维应用,极致体验

    仅需wifi,即可实现手机、PAD的文本、照片、视频等与大屏的同步显示,多屏互动,实现视频、音乐、图片、文档在电视、PAD、手机及电脑端的交互。同时配有3D全高清画面搭载优质影音系统,由专业设计团队设计,铝制纤屏与机身完美结合,为您定制专属私人影院的尊贵享受。

6.超现代智能应用

    羡慕科幻大片里主角运用各种帅气的肢体动作,对电脑完成各项指令吗?现在您也可以!逸境智能激光影视机已实现语音操控、手写输入、体感识别等操控方法,并有多屏互动、实时天气、百视通海量影视资源和即时资讯,让您体验更加近人性化,极大增强了使用者的乐趣。据小编了解INESA逸境系列智能激光电视将在今年年底,即可正式发售。

    试想一下,当您邀请亲戚朋友来家里home趴的时候,开启这台超现代的电视。让他们领略百寸大屏优美画质的同时还能欣赏您犹如汤姆克鲁斯般帅气的操作手法。这将是一种怎么样的震撼感受呢?并且据小编了解INESA逸境系列智能激光电视将在年底即可正式上市。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Future Wpi Onlinecomponents

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续