详情页
首页>资料大全>企业资讯
2014国产中高端全面破局 4000元成为新价格红线
搜狐IT    发表于   2014-12-16
2014年是国产中高端手机取得集体突破的一年,以华为Mate 7、P7,vivo XPlay 3S、X3、OPPO Find 7为代表的2500元以上机型出货量均超过了百万级别。
  从2011年初开始,国产手机厂商纷纷推出高配置手机,但消费者并不买账。为何2014年会成为国产手机厂商在高端市场集中突破的一年?内外原因有哪些?2015年的国内高端手机之争又会有哪些走向?《壹观察》近期就此拜访了国内主要手机厂商大佬及产业链人士,主要信息如下:
  1、三星高端市场衰败。三星在中国手机市场份额一度超过20%,但2014年其市场份额下滑非常明显。根据塞诺数据,三星今年10月中国市场份额仅为13.2%,与年初相比下降近7个百分点。在中高端手机市场,2000-2500元价位段份额仅为14.5%,在2500-3000元价位段份额为23.1%。也就是说,国产手机品牌在2000-3000元价位段已经成为市场主力,三星过高的手机品牌溢价能力遭到大幅削弱。
  2、产品设计与制造能力增强。国产手机之前更多将注意了集中在高配置零部件的积累,在产品外观设计、材质、制造工艺等方面都与国际品牌有较大差异。经过多年积累与实践后,2014年华为Mate 7、vivo X5 Max、OPPO Find 7、魅族MX4 pro、一加手机等在产品设计与制造工艺等方面都进步明显,而三星等国际品牌创新能力相对正在减缓。
  3、供应链优势正在被推平。国产品牌在供应链方面曾被国际手机厂商“甩几条街”,在顶级和零配件领域尤为明显。但随着国产手机在中高端市场份额迅速崛起,以及国际品牌日渐减少,中国品牌正在成为国际顶级供应链厂商的主要供货方。如国际两大芯片企业高通与联发科、国际两大屏幕制造商夏普与JDI,其的客户都是中国手机企业。
  4、ROM生态系统化。一方面随着三星努力在自主OS方面的努力,使得谷歌在扶持中国手机企业限制三星在Android一家独大的局面。另一方面,随着小米在MIUI生态化方面的趋势加强,国产手机厂商也都在尝试从系统底层、UI层面接入本土应用,进而打造自身的智能生态系统。而国际Android手机品牌本地化并不占优势,因此在系统与UI层面反而被小米、魅族、vivo等品牌超越。
  5、品牌营销移动社交化。国际品牌更多还是依靠明星+广告形势进行产品与品牌传播。与之相比,小米、华为、魅族等都建立了互联网营销团队,针对互联网用户特点与热点事件紧密结合,并通过移动社交平台迅速传播影响力。在今年3月针对“美好的事情即将发生”和“双十一”策划中,已经明显看到了国际品牌在移动社交营销平台与国内企业的差距。
  大佬观点
  vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜对《壹观察》表示:未来2-3年手机行业硬件快速竞争时代已经基本结束,消费者购买力从看硬件配置转移到产品本事和应用等其他层面,这对国产手机品牌来说是一个好机会。做好产品,坚持做正确的事情,在产业链方面避开国际巨头们把持的供应商,降低风险,国产手机品牌就能少犯错误,走的更长久。除了手机本事,vivo围绕手机相关的领域,甚至移动互联网和内容领域都会有所布局。
  TCL通讯中国区总裁王激扬:手机行业发展到现阶段,国产手机与除苹果以外的国际品牌,在硬件供应链、软件操作系统、制造工艺方面已经没有太大区别,国际品牌支撑不了高溢价也是应该的。TCL通讯在中国市场也将围绕手机建立智能生态平台,手机行业未来一定属于中国品牌。
  中兴通讯执行副总裁、终端事业部CEO曾学忠对《壹观察》表示,2014年对于包括中兴在内的主要手机厂商来说都是积极调整的重要一年,随着调整阶段的结束,国产手机品牌在2015年在中高端领域的进展将更加明显。
  国产品牌开始冲击4000元“新红线”
  在2012年,包括众多手机厂商大佬在内的业内人士都将2000-2500元视为国产手机的“价格红线”,因为被国内用户认同的产品价位段主要集中在1999元、1499元和千元以下价位段。到了2013年,随着vivo、OPPO、华为的少数几款产品成功突破2000元售价,行业人士又将3000元视为国产手机新的“价格红线”,如今这一结论在2014年也已被突破。
  不过在4000元以上真正的高利润价格段,目前仍主要被苹果与三星两家国际品牌所把持。根据塞诺数据,今年10月,在3000-3999元价格段,三星份额市场占有率达到59.5%,4000元以上价位段则主要被苹果所占据。因此对于国产手机厂商而言,谁能有效冲击4000元以上价位段,并在出货量、品牌营销、产品口碑方面占据一定位置,将成为2015年一大看点。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Chip1stop Future Wpi

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续