详情页
首页>资料大全>企业资讯
联发科的噩梦:高通低端处理器都是全网通
OFweek电子工程网    发表于   2014-09-10
  • 作者:鲲鹏

    iPhone 6发布前,高通低调的抢了一次镜,发布了两款低端的处理器。

    这次发布的处理器分别是骁龙208和骁龙210,和骁龙510/615等系列不同的是,骁龙208/210还是采用了32位A7架构设计,采用28nm LP工艺制造,前者为双核,后者则是四核,主频仅为1.1GHz,搭载的GPU核心为Adreno 304,规格简直是弱爆了。

    二者的不同点在于,骁龙208只能支持500万像素摄像头和qHD分辨率显示屏,内存则支持LPDDR2/LPDDR3 533MHz;而骁龙210则支持800万像素摄像头以及720p分辨率显示屏,内存则是LPDDR2/LPDDR3 533MHz。

    尽管规格不咋样,但这两款产品均集成了性能优秀的基带,其中骁龙208可实现3G全网通,即支持CDMA/TD-SCDMA/WCDMA网络,当然也向下兼容2G网络。骁龙210就更厉害了,支持GSM/EDGE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA/LTE FDD/TD-LTE,实现了2G/3G/4G全网通,而且支持LTE Cat.4规范,速率为150Mbps。

    至于双卡双待、蓝牙4.1等规范,骁龙208/210也收入了囊中。高通表示这两款产品是专门为发展中国家推出的,比如中国、印度等等。

    不出什么意外,未来299/399的4G手机可能都是骁龙210的天下了。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: Element14 e络盟 贸泽

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续